Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
In Architektur / BIM Katalogen kommt dem Thema LOD eine besondere Bedeutung zu. Parallel zu den aus dem „Mechanical“-Bereich bekannten LOD-Stufen High / Medium / Low gibt es hier ein eigenes Prinzip im Schema 100 / 200 / 300 / 350 / 400 / 500.
Hinweis | |
---|---|
Im Architekturbereich sollten Bauteile mit dem dafür spezifischen LOD-Schema ausgestattet werden. Sehen Sie sich unbedingt auch die Informationen unter Abschnitt 4.2.4, „LOD (Level of Detail)“ an. |
Hinweis | |
---|---|
Sobald Bauteile mit Architecture-LOD-Variablen ausgestattet wurden, wird im PARTdataManager nicht mehr die Steuerung via Toolbar-Icons verwendet, sondern via Tabellenvariablen LODDEST und LODLEVEL. Blenden Sie die Toolbar-Icons gegebenenfalls per Konfigurationsdatei aus. Siehe hierzu Abschnitt 1.1.6.10, „Benutzeroberfläche optimieren“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration. |
Rufen Sie in PARTproject auf Katalog-, Verzeichnis- oder Projektebene den Befehl LOD Variablen hinzufügen auf.
-> Es öffnet sich das Dialogfenster LOD Variablen hinzufügen.
Aktivieren Sie bei den gewünschten Variablen das Auswahlkästchen und bestätigen Sie mit .
Hierdurch werden im PARTdesigner folgende Variablen automatisch gesetzt:
Beispiel: Der Merkmalalgorithmus wird entsprechend der getroffenen Auswahl angelegt. Hier beispielhaft für die Anzeige von "high" und "low" bzw. "400" und "300".
IF (LODDEST.EQ.'mechanical')THEN LODLEVELX = '''high'', ''High'',''low'',''Low''' ELSEIF(LODDEST.EQ.'architecture') THEN LODLEVELX = '''300'',''300'',''400'',''400''' ELSE LODLEVELX = '''-'',''-'''ENDIF
Legen Sie eine Variable mit entsprechendem Merkmalalgorithmus für die jeweils zu verwendende Version des 3D-Modells an.
Der Merkmalalgorithmus steuert, bei welchem Wert von LODLEVEL welches 3db-Modell geladen werden soll.
IF (LODLEVEL.EQ.'high'.OR.LODLEVEL.EQ.'400')THEN VERS = 1ELSE VERS = 2ENDIF
Erstellen Sie nun mit derselben Variablen (hier beispielhaft "VERS") Varianten unter PARTproject -> Registerseite 3D-Projekt -> Dialogbereich Varianten und weisen Sie den einzelnen Varianten die entsprechenden 3db-Modelle zu.
Rufen Sie PARTdataManager auf.
-> Setzen Sie das Level of Detail in der Tabelle, im Wertebereichsfeld LODLEVEL.