powered by CADENAS

Manual

Manual

8.4.1.1. Beispiel

Anhand eines kleinen Beispiels soll die Arbeitsweise beim Anlegen einer neuen Bemaßung gezeigt werden.

Es soll für einen Lochdurchmesser eine horizontale Bemaßung erstellt werden.

  1. Laden Sie im PARTdataManager, in der Teileansicht das zu bemaßende Teil.

  2. Öffnen Sie im PARTdataManager den Dialogbereich Bemaßungen mittels gleichnamigem Befehl im Kontexmenü der Werkzeugleisten.

    -> Der Dialog wird als Docking-Bereich angezeigt. Sie können diesen bei Bedarf per Drag&Drop als eigenes Fenster herauslösen.

  3. Stellen Sie sicher, dass in der 3D-Ansicht die Bemaßungen angezeigt werden.

    Klicken Sie hierzu gegebenenfalls in der Werkzeugleiste der 3D-Ansicht auf die Schaltfläche Bemaßungen anzeigen .

  4. Stellen Sie sicher, dass in der 3D-Ansicht die Anfügepunkte angezeigt werden.

    Klicken Sie hierzu gegebenenfalls in der Werkzeugleiste Montage auf die Schaltfläche Anfügepunkte zeigen.

  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Bemaßung hinzufügen .

    -> Es öffnet sich das entsprechende Dialogfenster.

    Wählen Sie im Listenfeld HORIZONTAL und bestätigen Sie mit OK.

    -> In der oberen Hälfte des Dialogbereichs Bemaßungen wird automatisch eine neue ID angelegt.

    -> In der unteren Hälfte des Dialogbereichs Bemaßungen werden alle dazugehörigen Parameter angezeigt.

  6. Wählen Sie unter Pflichtparameter -> Ansichten die gewünschten 2D-Ansichten, auf welchen die Bemaßung angezeigt werden soll.

    [Hinweis] Hinweis

    Solange noch nicht mittels Icon Änderungen speichern gespeichert wurde, wird bei jedem geänderten Parameter ein Icon angezeigt, mittels welchem Sie die betreffende Aktion rückgängig machen können.

  7. Bestimmen Sie nun Startpunkt der Bemaßung.

    Klicken Sie hierzu auf den gewünschten Anfügepunkt.

    -> Der Anfügepunkt wird rot markiert.

  8. Klicken Sie ins Eingabefeld von Startpunkt und fügen Sie den Punktenamen mittels Strg+V aus dem Zwischenspeicher ein.

  9. Verfahren Sie beim Endpunkt ebenso.

  10. Wählen Sie im Listenfeld von Position den Wert BBOX (Bounding box) und als Abstandsmaß (BBOX) den Wert 10.

    -> Sobald alle Pflichtparameter gesetzt sind, erscheint die Bemaßung in der 3D-Ansicht.

  11. Sie können nun bei Bedarf noch Optionale Parameter modifizieren (z.B. Text) oder setzen (z.B. Pfeilgröße).

    Text:

    • Ein Default-Eintrag wird automatisch gesetzt:

      {AUTOMATIC}
    • Text kann zum automatisch erzeugten Zahlenwert hinzugefügt werden.

      Beispiel:

      ø {AUTOMATIC}
    • Der Eintrag kann auch mit PARTdesigner-Ausdrücken erweitert werden.

      Z.B. {Teilename@Variable}: Teilename mit Variablenangabe

      Beispiel:

      ø {AUTOMATIC}x{DFZ250BODEN@D11ST}
    [Tipp] Tipp

    Die genaue Bezeichnung des Teilenamens sehen Sie z.B. unter Startpunkt.

    Eine komplette Übersicht zu PARTdesigner-Ausdrücken finden Sie unter Abschnitt 7.8, „Funktionen - PARTdesigner-Expressions“.

  12. Wenn alle Einstellungen gesetzt sind, klicken Sie auf Änderungen speichern .

    -> Das Undo-Symbol verschwindet bei allen Parametern.

  13. Klicken Sie nun auf 2D-Ableitung.

    Die gesetzte Bemaßung wird auch für die 2D-Ableitung verwendet.

  14. Beim Export ans CAD-System wird die Bemaßung ebenfalls übergeben.