powered by CADENAS

Manual

Manual

Kapitel 14. PARTtemplateDesigner

Im PARTtemplateDesigner erstellen Sie eigene Templates für die 3D-PDF-Datenblatt-Funktion, welche auf den Plattformen PARTcommunity, PARTserver, PARTsolutions und Offline CDs zur Verfügung steht.

  • PARTdataManager

    Export PDF Datasheet im PARTdataManager

    Export PDF Datasheet im PARTdataManager

  • PARTcommunity

    Export PDF Datasheet in PARTcommunity

    Export PDF Datasheet in PARTcommunity

Entscheidende Einsatzkriterien für Kataloghersteller sind:

  • Zur Erstellung des 3D-PDF-Datenblatts sind keine Änderungen an den Katalogen vorzunehmen, denn das Datenblatt wird automatisch mit den bereits vorhandenen eCATALOGsolutions Katalogdaten gefüllt.

  • Unterstützung der Endanwender: Alle Kataloge an allen Arbeitsplätzen produzieren identische Arbeitsblätter, was die interne Dokumentation verbessert. Darüber hinaus bekommt der Anwender des 3D-PDF-Datenblattes alle Informationen in einer Übersicht, wodurch die Produktauswahl wesentlich unterstützt wird.

  • Nach der Erstellung des 3D-Modells ist das Datenblatt sofort verfügbar und stellt durch die Unterstützung der 3D-Funktion eine innovative Methode mit geringer Fehleranfälligkeit dar.

  • Das 3D-PDF-Datenblatt ist in mehreren Sprachen verfügbar.

Das Datenblatt enthält verschiedene Elemente:

  • Textfelder

  • 3D-Modell

  • 2D-Ansicht

    [Hinweis] Hinweis

    Evtl. liegen bereits 2D-Ansichten als dw-Datei vor, weil für PARTdataManager eigene Kombinationsansichten erstellt wurden.

    Diese dw-Dateien können im PARTtemplateDesigner ohne weitere Aufwände direkt eingebunden werden. Siehe unten.

    Andererseits müssen für den PARTtemplateDesigner erstellte dw-Dateien nicht unbedingt auch als Kombinationsansichten im PARTdataManager verwendet werden, sondern können hierfür ausgeblendet werden. Setzen Sie in diesem Fall in der dw-Datei, im Block Template, den Schlüssel hide auf 1.

    [Template]
    hide=1
  • Technische Ansichten mit Bemaßung

  • Fotorealistische Bilder

  • Sachmerkmalstabelle

  • weitere

Im Folgenden sehen Sie einige Datenblatt-Beispiele:

CADENAS Standard Template

CADENAS Standard Template

Firmenspezifisches Template - Beispiel 1

Firmenspezifisches Template - Beispiel 1

Firmenspezifisches Template - Beispiel 2

Firmenspezifisches Template - Beispiel 2

Firmenspezifisches Template - Beispiel 3

Firmenspezifisches Template - Beispiel 3

Besondere Features:

  • Im PDF-Datenblatt kann für die 2D-Ableitung auch die Einstellung Schattierte Darstellung gewählt werden. Das Erstellen geht wesentlich schneller und da in den meisten Fällen keine reale Liniendarstellung benötigt wird, stellt dies eine gute Alternative dar.

  • Sie können den Windows-Benutzernamen und die Masse des Teils/Assemblys im PDF-Datenblatt anzeigen lassen. Die Massenangabe ist u.a. wichtig, um Frachtkosten berechnen zu können. Der Benutzername ist für firmeninterne Datenblätter interessant, z.B., bei eingehenden Bestellungen, wenn das Datenblatt der Bestellung beigelegt wird.

Die folgende Abbildung zeigt einen beispielhaften Ausschnitt aus der Benutzeroberfläche von PARTtemplateDesigner.