powered by CADENAS

Manual

Manual

7.5.1.4.4.1. Extrudieren...

Aufruf: Festkörper -> Extrudieren...

Aufruf: Festkörper -> Extrudieren...

Der Sketch wird in der 3D-Ansicht angezeigt

Der Sketch wird in der 3D-Ansicht angezeigt

Der Befehl Extrudieren... öffnet die Dialogseite Extrusionskörper.

  • Name: Per Default erscheint "Base extrude xy". Die Zahl wird mit jeder Extrusion hochgezählt.

    Sie können den Namen ändern. Verwenden Sie allerdings nur ANSI-Zeichen (vereinfacht ausgedrückt: a-z, A-Z, 0-9 und Leerzeichen).

  • Im Feld Länge legen Sie das Maß der Ausdehnung des 2D-Objektes fest.

    1 = Richtung; 2 = Länge

    1 = Richtung; 2 = Länge

  • Gegen Flächennormale extrudieren heißt in die entgegengesetzte Richtung ausdehnen.

    Beide Richtungen vollzieht die Ausdehnung entlang und gegen die Flächennormale.

    Schwarzer Vektor = Richtung: Gegen Flächennormale

    Schwarzer Vektor = Richtung: Gegen Flächennormale

    Schwarzer Vektor = Richtung: Beide Richtungen

    Schwarzer Vektor = Richtung: Beide Richtungen

  • Verschiedene Längen: Bei dieser Option wird der 2D-Sketch ebenfalls in beide Richtungen extrudiert, jedoch mit der Möglichkeit, verschiedene Extrusionslängen zu definieren.

    Die Länge entgegen der Flächennormale legen Sie im Feld unterhalb Verschiedene Längen fest (hier „30“).

  • Formschräge: Um eine Schräge vom 2D-Sketch ausgehend zu erzeugen, geben Sie im Feld Formschräge das entsprechende Winkelmaß ein.

  • Sie können Extrusionen auch jeweils an eine Bedingung knüpfen. Mögliche Zeichen sind dabei &, |, !=, =, >, <, >= und <=.

    Beispiel: Der Sketch soll nur extrudiert werden, wenn für die Variable H (Höhe) ein Wert größer 10 eingestellt ist.

    Konstruktionsschritte (Features), die aufgrund der Bedingung ausgeschlossen sind, werden in der Historie deaktiviert dargestellt und durch ein -Symbol gekennzeichnet.

Nachdem Sie das Kontextmenü Extrusionskörper über OK verlassen haben, sehen Sie in der Historie ein neues Feature namens Base extrude 1.

In der 3D-Ansicht erscheint der Sketch als Vollkörper.