Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Sie können Standardvariablen auf einfache Weise der Tabelle zufügen.
Standardvariablen mit Typ-Identifikation Geometriemerkmal sind beispielsweise:
Stadardvariable mit Typ-Identifikation Sachmerkmal ist beispielsweise:
Hinweis | |
---|---|
Wird später das Bauteil ins CAD-System exportiert, dann sind die entsprechenden Standardvariablen im CAD-System in den Dateieigenschaften des Bauteils zu finden. |
Hinweis | |
---|---|
Die Standardvariable CNSORDERNO können Sie auch über die CNS-Klassifikation ins CAD-System übergeben. Siehe hierzu unter und Abschnitt 4.8.2.4, „Variablen“ (Variable mit Bestellnummer). |
Um Standardvariablen in die Tabelle einzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Standardvariablen.
Aktivieren Sie die Variablen, die Sie in die Tabelle übernehmen möchten und bestätigen Sie mit OK.
-> Die entsprechenden Standardvariablen werden nun in der Liste angezeigt.
Schließen Sie das Dialogfenster Variablen Manager mit Ok.
-> Die entsprechenden Standardvariablen werden nun auch in der Tabelle angezeigt.
Anstatt in der Tabelle Standardvariablen anzulegen, können Sie dieselben Variablen auch als Klassenvariablen anlegen.
Siehe hierzu unter Abschnitt 4.8.2.5.1, „CNS-Klassifikation und -Merkmale“.
Zurück | Nach oben | Weiter |
8.5.2.2.4. Schaltflächen | Zum Anfang | 8.5.2.3. Geometrieangaben |