Werte
aller Wertebereichsvariablen mit Namen der Variablen
$CHANGEABLEVALUES.
Werte
aller Wertebereichsvariablen, die vom Benutzer veränderbar, d.h.
nicht gelockt sind (siehe common.cfg - LockDimRange=0/1)
$CHANGEABLEVALUESWITHNAME.
Veränderbare Wertebereiche mit Namen
$CATALOG_NAME.
Name des
Katalogs
$CATALOG_DESC.
Sichtbarer Name des Katalogs (in der aktuellen
Sprache)
$SHORTNB.
Kurze
Normbezeichnung
$CADSYSTEMNAME.
Name des gemeldeten CAD-Systems (wenn mehrere
gleichzeitig
angemeldet
sind, dann durch Komma getrennte Liste)
$CALCED_ROW.
Die
Zeilennummer, die gerade berechnet wird
$NB.
Normbezeichnung
$LINA.
Stücklistenbezeichnung
$NENN.
Bei DIN
912 z.B. $d.x$L. (Nur bei Normteilen, nicht bei Katalogen)
$NORM_NUMBER.
Die Normnummer
eines Teils
Steht in der tab-Datei; zu sehen in
PARTdesigner -> Identifikationsangaben oder im
Indexbaum
$NORM_TITLE.
Der Normtitel
eines Teils
Steht in der tab-Datei; zu sehen in
PARTdesigner -> Identifikationsangaben oder im
Indexbaum)
$MATERIAL_NAME.
Material (interner Name) aus dem
Material-Dialog beim Export (Siehe PARTdataManager -> Extras -> Einstellungen -> Register PARTdataManager
-> Material beim
Exportieren auswählen; ein-, ausschaltbar)
(Achtung: Bei
ERP-Funktionalität Inhalt einer Zusatz-Spalte)
$MATERIAL_DESC.
Beschreibungstext für das
Material
(Achtung: Bei ERP-Funktionalität Inhalt
einer Zusatz-Spalte)
$VARNAME.
Variablenname
(Beispielsweise in PARTadmin und PARTlinkManager in den
ERP-Einstellungen für die Angabe einer Normbezeichnung oder in
PARTdesigner, PARTproject in der
Zeilenbeschreibung)
Die
Syntax für die Variablendescription lautet:
$VARNAME(SRC=VARDESC).
Die Syntax für
die Wertebeschreibung lautet:
$VARNAME(SRC=VALDESC).
Die Syntax für
die Einheit lautet:
$VARNAME(SRC=VARUNIT).
Zusätzlich
kann man optional die Sprache angeben:
$VARNAME(SRC=VARDESC;LANGUAGE=german).
$VARDESC.
Variablenbeschreibung
$VALDESC.
Variablen-Wertebeschreibung
$VARVALUE.
Variablenwert
$LISTOFCOLUMNS.
Ausgabe einer
Liste mit den Variablenwerten der aktuellen Zeile. Das Format der
Ausgabe kann beeinflusst werden.
Beispiel:
$LISTOFCOLUMNS(COLTYPE=ALL;EXCLUDE=D,L;
VALUE=$VARNAME.=$VARVALUE.)
COLTYPE
ALL Alle Variablen
VISIBLE Alle sichtbaren VAriablen
ERP Alle ERP Variablen
EXCLUDE Liste von VAriablen, die nicht ausgegeben
werden sollen
INCLUDE Liste von Variablen, die zusätzlich
zu den durch COLTYPE spezifizierten Variablen
ausgegeben werden sollen
VALUE Gibt an, wie die Daten für eine Variabele
ausgegeben werden sollen
Dabei können die folgenden Platzhalter
verwendet werden
$VARNAME. Variablenname
$VARDESC. Variablenbeschreibung
$VALDESC. Wertebeschreibung
$VARVALUE. Wert
CURRENTVARSET
Verwendet zur
eindeutigen Beschreibung einer Zeile.
Die Variable
CURRENTVARSET enthält die aktuellen Werte aller Variablen. Sie
kann beispielsweise zur Übertragung der entsprechenden Parameter
an eine Webseite verwendet werden.
Die Variable
CURRENTVARSET kann mittels verschiedener Typenangaben spezifiziert
werden.
Beispiel:
$CURRENTVARSET(type=ERP_VARSET,MAXLENGTH=4000)
Mögliche Typen
sind:
COMPLETE
ERP_VARSET
ERP_COMPLETE
ERP_UPDATE
SHORT (kompakter Varset,
ausreichend zum Auffinden der Zeile)
XVARSET (nur Wertebereiche)
Die Typen ERP_* und SHORT unterstützen
auch den "MAXLENGTH" Parameter.
Die Typen
ERP_* unterstützen einen Parameter PINDIMVARS (Wertebereich 0/1).
PINDIMVARS steuert, ob Dimensionsvariablen in den Varset
aufgenommen werden, was standardmäßig nicht der Fall
ist.