Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Mit Klasse CNS_CP|4|3 und insbesondere den Werten aus Merkmal Connection EclassSymbolMap kann Symbolik einzelner Funktionsgruppen nach dem IEC-Schema bereits voll definiert werden (siehe http://wiki.eclass.eu/wiki/CAx_Funktionssymbole).
Die im vorliegenden Beispiel gezeigte grafische Symboldarstellung (Symbol representation) gilt in Fällen, in denen die vordefinierten IEC-Symbole nicht ausreichend sind, bzw. verfeinert/customized werden sollen. Hier wird vom Kunden ein vollständiges Custom-Symbol mit dem Namen "pcx_ps_002" definiert.
Um elektrische Anschlüsse mit DXF-Symbolen zu verbinden, werden verschiedene Verknüpfungsschritte benötigt.
In Klasse CNS_CP|4|3 muss das Merkmal Connection EclassSymbolMap definiert sein.
Im Beispiel sind 8 elektrische Anschlüsse EINER Funktion mittels CNS_CP|4|3 klassifiziert, d.h. in Connection EclassSymbolMap (00001E001) findet sich die Definition von 8 Pins.
Verknüpfung zwischen physikalischem Anschluss und Symbolanschluss
Um eine Verknüpfung zwischen physikalischem Anschluss und zugehörigem Symbolanschluss herzustellen, müssen die Werte von Klasse CNS_CP|4|3, Merkmal Connection EclassSymbolMap identisch sein mit denen von Klasse CNSCAX|GFX|1, Merkmal Function Identifier (CNS_FUNC_IDENT)
Verknüpfung zwischen Symbolanschluss und Symboldarstellung
In einem weiteren Schritt muss eine Verknüpfung zwischen Symbolanschluss (CNSCAX|GFX|1) und Symboldarstellung (CNSCAX|GFX|SYMREP) hergestellt werden und zwar durch den Wert des Merkmals Parent CLS_ID INST_ID. Der letzte Wert des Strings ist die entsprechende Instanz von CNSCAX|GFX|SYMREP.
In CNSCAX|GFX|SYMREP verweist das Merkmal CNS_DOC_CNSURI auf den in PARTproject -> Registerseite Allgemein -> Menüpunkt Allgemein unter Zusätzliche Exportformate -> Dialog -> Spalte ID angegebenen Identifier (vgl. oben), wobei folgende Syntax zu verwenden ist:
ADDFILE://ID
In CNSCAX|GFX|SYMREP verweist das Merkmal CNS_DOC_NAME auf den Dateinamen der DXF-Datei.
Die Klasse CNSCAX|GFX|2 enthält die Merkmale von Textblöcken.
Der wesentliche Unterschied zwischen Symbolanschluss CNSCAX|GFX|1 und dem Textblock CNSCAX|GFX|2 ist das Merkmal Function Identifier (CNS_FUNC_IDENT), der den Symbolanschluss mit der IEC-Symbolik in CNS_CP|4|3 verknüpft. Da Textblöcke keine interne Struktur haben, bei der es auf die Reihenfolge ankommt, wird hier das Merkmal Function Identifier nicht benötigt. Die Verknüpfung zum dazugehörigen Symbol mittels CNSCAX|GFX|SYMREP||<Instanzname> ist ausreichend.