powered by CADENAS

Manual

Manual

6.10.2. Benutzeroberfläche und einfacher Anwendungsfall

Dieser Abschnitt erläutert die Benutzeroberfläche im Überblick und zeigt einen einfachen Anwendungsfall, sodass Sie sich im Grundsatz mit der Arbeitsweise vertraut machen können.

Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche ist unterteilt in folgende Bereiche:

  • Verzeichnisstruktur links

    Bei Projekten ohne Icon wurde ein automatisches Mapping vorgenommen.

    Bei Projekten mit Icon konnte kein automatisches Mapping vorgenommen werden.

    Eine Prüfung und eine abschließende Bestätigung muss in beiden Fällen erfolgen.

  • Die rechte Seite des Dialogfensters ERP-Mapping bearbeiten ist unterteilt in eine obere und eine untere Hälfte.

    • Rechts oben:

      Anzeige der Zielprojekte (neue Version) mit der Möglichkeit Bedingungen und/oder Variablenmapping zuzufügen

    • Rechts unten:

      Anzeige der Tabellen von alter und neuer Version

Benutzeroberfläche im Überblick

Benutzeroberfläche im Überblick

Beispielhalfter Anwendungsfall

Ausgangssituation: Es wurde automatisch ein Projekt zugeordnet. Sie möchten aber ein anderes Projekt zuordnen.

  1. Klicken Sie auf Zuordnung zu diesem Projekt aufheben .

    Die Tabelle des zugeordneten Projekts auf der rechten Seite wird gelöscht.

  2. Klicken Sie auf Zielprojekt hinzufügen .

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster Projekt suchen oder auswählen.

  3. Wählen Sie das gewünschte Projekt aus und klicken Sie auf Auswählen.

    -> Es wird ein weiteres Zielprojekt zugefügt.

  4. Klicken Sie beim gewünschten Projekt auf den blauen Pfeil Dieses Projekt der aktuell selektierten Zeile zuweisen.

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster Tabellenzeile auswählen.

  5. Wählen Sie die gewünschte Zeile und bestätigen Sie mit OK. (Der von 'A' auf 'D' geänderte Variablenname ist korrekt. Die Änderung wurde automatisch erkannt.)

    -> In der rechten Tabelle wird die gewünschte Zeile im gewünschten Projekt angezeigt (siehe folgende Abb.).

  6. Wiederholen Sie die Prozedur für alle gewünschten Zeilen.

    -> Ergebnis:

  7. Bestätigen Sie die Zuordnungen mit Klick auf Alle Zuordnungen bestätigen.

    An den Projektzeilen und im Baum wird ein grüner Haken angezeigt als Symbol für die bestätigte Zuordnung.