![]() |
Die Registerseite Assembly erscheint nur bei den Projekttypen Assembly-Configuration und Assembly-Template.
Grundsätzlich muss zwischen Assembly-Configuration und Assembly-Template unterschieden werden. Bei der Konfiguration handelt es sich um ein Baugruppen-Projekt, dessen Aufbau im PARTdataManager schrittweise erfolgt und auch in der Zusammensetzung individuell beeinflusst werden kann. Ein Template dagegen baut sich beim Aufruf - wie eine Schablone - automatisch vollständig auf.
Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Assembly-Typen wird auch an den verschiedenen Symbolen im Verzeichnis-Baum deutlich.
Mit dem Erstellen und Speichern einer Baugruppe im Konfigurator werden *.prj und *.asy bzw. *.sbl automatisch im Verzeichnis-Baum von PARTproject angelegt.
Assemblydatei: Das Feld wird beim Anlegen automatisch mit dem entsprechenden Dateinamen gesetzt.
Datenverzeichnisse: Das Datenverzeichnis wird innerhalb von 23d-libs ermittelt und unter Datenverzeichnisse eingetragen.
Bemaßungsansichten: Dateien, die Baugruppen-Bemaßungen aufzeigen, sind im Feld Bemaßungsansichten anzugeben.
Zurück | Nach oben | Weiter |
5.9.7. Registerseite Wälzlager | Zum Anfang | 5.9.9. Registerseite Variablenzuordnung (Projekttyp „Assembly Tabelle“) |