powered by CADENAS

Manual

Manual

7.14.4.2.2. Verhalten
  • Parameterdialog nach Objekterstellung aufrufen:

    Soll nach jedem Konstruktionsschritt das Fenster Parameter ändern eingeblendet werden, dann müssen Sie in diesem Optionsfeld einen Haken setzen.

  • Anfügepunktnamen in Arbeitsbereich anzeigen:

    Sie können im Sketcher Namen für Anfügepunkte (s. Abb.) vergeben. Ob Sie diese Namen anzeigen lassen wollen oder nicht, legen Sie über diese Option fest.

  • Tooltips in Arbeitsbereich anzeigen:

    Zeigt die Tooltips (Kurzinformationen) zum jeweils markierten Zeichnungselement an.

  • Entf-Taste belegen mit: Die Funktion der Entf-Taste kann durch zwei alternative Optionen bestimmt werden.

    1. Setzen Sie dazu zunächst im Feld Entf-Taste belegen mit einen Haken. -> Die alternativen Einstellungen werden wählbar.

    2. Wählen Sie eine der beiden Optionen:

      1. Element löschen: Das angewählte Element wird aus der Zeichnung entfernt und der Schritt in der Historie vermerkt. Sie können den Löschvorgang wieder rückgängig machen, indem Sie den Schritt Element löschen aus der Historie entfernen (sekundäre Maustaste, Kontextmenü, Befehl „Schritt löschen“).

      2. Schritt löschen: Das angewählte Konstruktionselement wird endgültig gelöscht.

        [Hinweis] Hinweis

        Bei dieser Variante ist ein Wiederherstellen nur möglich, wenn Sie die Datei abspeichern, ohne die vorgenommenen (d.h. auch alle anderen! ) Konstruktionsschritte/ Änderungenzu übernehmen.

  • Maximale Größe der Schnittpunktliste:

    Diese Option betrifft insbesondere den Befehl Matrixkopie, bei dem es - durch Erstellen zahlreicher Kopien - schnell zu einer immensen Anzahl an Schnittpunkten kommen kann.

    Mit jedem Schnittpunkt ist ein gewisser Berechnungsaufwand verbunden, der Arbeitsspeicher beansprucht, deshalb wird über dieses Feld ein Limit an berechneten Schnittpunkten gesetzt. Wird die eingestellte Obergrenze der berechneten Schnittpunkte überschritten, sind die Schnittpunkte in der Zeichnung selbst zwar sichtbar, als berechneter Wert im System jedoch nicht mehr.

    Konkret bedeutet dies, dass der sog. Objektfang für Schnittpunkte jenseits der Obergrenze nicht mehr angezeigt werden kann.

  • Anzahl Nachkommastellen für Maße:

    Maßbilder, die Sie über Neue 2D-Zeichnung... erstellen, können Maßangaben enthalten. In diesem Feld legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen dieser Maßangaben fest.

    Anzahl Nachkommastellen: 3 (bspw. in Abb. rechts)

  • Voreinstellung für Maßhöhe:

    Die Höhe der Schriftzeichen für die Maßangaben lässt sich in diesem Feld voreinstellen. Im Sketcher selbst können Sie den hier festgelegten Wert über das Kontextmenü Parameter ändern anpassen.

    Voreinstellung für Maßhöhe: 3.5 (bspw. in Abb. rechts)