powered by CADENAS

Manual

Manual

7.14.1. Wertebereiche auflösen...

Mittels Wertebereiche auflösen... zerlegen Sie Ausprägungen, die Wertebereiche enthalten, in einzelne Ausprägungen.

[Hinweis] Hinweis

Nur als Auflistungen (z.B. „1,3,5,6,9,...“) oder Intervalle mit Schrittweite (z.B. „[10:100/10]“) definierte Wertebereiche können aufgelöst, d.h. in einzelne Bauteilausprägungen „zerlegt“ werden.

Beispiel 1 mit Auflistung diskreter Werte

Es liegt eine Tabelle mit der Wertebereichsvariablen „L“ vor, welche die Werte „20,40,60“ enthält.

"L" im Variablenmanager

"L" im Variablenmanager

"L" in der Tabelle

"L" in der Tabelle

Um den drei vorhandenen Zeilen jeweils die drei verschiedenen Listenwerte zuzuordnen und damit insgesamt neun einzelne Ausprägungen anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Klicken Sie auf den Befehl Wertebereiche auflösen.

  2. Im Fenster Wertebereichsvariablen auflösen haken Sie die Variable (hier nur „L“) an, deren Wertebereich Sie auflösen wollen und bestätigen Sie mit Ok.

Ergebnis: Die Tabelle mit aufgelöstem Wertebereich sieht dann folgendermaßen aus.

"Wertebereichsvariable "L" aufgelöst

"Wertebereichsvariable "L" aufgelöst

"L" im Variablenmanager: Jetzt als "Variable mit festen Werten"

"L" im Variablenmanager: Jetzt als "Variable mit festen Werten"

Beispiel 2 mit Intervall und definierter Schrittweite

  1. Klicken Sie auf den Befehl Wertebereiche auflösen.

    -> Das Dialogfenster Maximaler Bereich wird geöffnet.

    Maximaler Bereich

    Maximaler Bereich

    [Hinweis] Hinweis
    • Wertebereiche ohne Schrittweite können nicht aufgelöst werden. Es erscheint dann eine Fehlermeldung.

    • Eine gültige Definition lautet beispielsweise folgendermaßen: (siehe Abb. oben)

      100,[100:1000/100]
    • Unter Maximaler Bereich soll die maximale Anzahl direkt erzeugter Werte angegeben werden können. (Aktuell nicht funktional.)

      Belassen Sie am besten den Standardwert. Zu niedrige Werte führen zu Fehlern. Maßgeblich für die Zerlegung in die einzelnen Werte ist aktuell nicht dieser Wert, sondern die definierte Schrittweite.

  2. Bestätigen Sie mit OK.

    -> Das Dialogfenster Wertebereichsvariablen auflösen wird geöffnet.

    Aktivieren Sie das Auswahlkästchen bei den Variablen (hier nur „L“), deren Wertebereich Sie auflösen wollen und bestätigen Sie mit OK.

    Ergebnis: Die Auflösung erfolgte mit der definierten Schrittweite von 100.

    Ergebnis

    Ergebnis