Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Hinweis | |
---|---|
Die Angaben in den Feldern DIN-ID und Einheit sind optional. Auch bei eingestelltem Datentyp „Zahl“ muss nicht zwingend eine Einheit festgelegt werden. |
Aufgrund der Bedeutung der Typ-Identifikation finden Sie Erläuterungen hierzu am Ende der Liste als eigenen Abschnitt.
Siehe hierzu auch unter Abschnitt 1.1.6.7.21.3.2, „Key "LockDimRange"“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
Systemseitig relevant ist auch die Unterscheidung nach dem Status.
Die Daten befinden sich in der entsprechenden *.tab-Datei. Tabellenwerte können direkt über die PARTeditor-Oberfläche editiert werden. Mit dieser Einstellung ist bei Darstellung, Setzen automatisch ein Haken gesetzt. |
|
Der Wert einer Variablen kann durch einen sog. Merkmalalgorithmus berechnet werden. Über Merkmalalgorithmen können Abhängigkeiten/Bedingungen zwischen Variablen ausgedrückt werden. Beispiel1: „Wenn D1=12, dann D2=D3“. In diesem Fall muss für die Variable D2 ein Merkmalalgorithmus angegeben werden. Beispiel2: Wenn eine Variable einen konstanten Wert hat, z.B. „D2=20“, kann ebenfalls ein Algorithmus verwendet werden. Wie Sie Merkmalalgorithmen festlegen, entnehmen Sie dem Abschnitt 8.5.2.7, „Merkmalalgorithmen“. |
|
Variablen, deren Werte innerhalb eines definierten Bereichs, z.B. „10 bis 20“, liegen oder bei denen mehrere feste Werte zur Auswahl stehen, wird der Status Wertebereichsvariablen zugewiesen. Wie Sie Werbereiche definieren, entnehmen Sie dem Abschnitt 8.5.2.6, „Wertebereiche“. |