Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Klicken Sie auf den Pfeil, um das Listenfeld mit den Projekttypen aufzuklappen. Wählen Sie daraus den gewünschten Typ aus.
Mit der Wahl eines Typs erscheint eine bestimmte Auswahl an Registerseiten. Eine Übersicht hierzu sehen Sie unter Abschnitt 4.9.1, „Übersicht zu den Registerseiten“.
Projekttyp | Beschreibung | |
Mit der älteren Form von PARTsolutions erstellte Zeichnungen |
||
Klassifikationssuche | ||
...wird später im PARTdataManager abgefragt, ob es als 2D- oder 3D-Projekt geöffnet werden soll |
||
...wird später im PARTdataManager abgefragt, ob es als 2D- oder 3D-Projekt geöffnet werden soll | ||
Assembly-Configuration |
Datei, die beim Speichern einer Konfiguration in Konfigurator angelegt wird |
|
![]() |
Assembly-Template | |
![]() |
Dokumenten-Projekt |
*.doc-, *.html-, *.pdf-Dateien usw. werden in Form eines Projekts angelegt |
![]() |
Assembly-Tabelle | |
![]() |
Verzeichnis | |
![]() |
Projekt auf Basis einer PARTmedia-Datei (mit PARTmedia kann aus PARTsolutions-Teilen ein Printkatalog erstellt werden) |
|
![]() |
Ohne Geometrie | |
![]() |
Assistent |
...startet den PARTsolutions Web Wizard, über den alternative Masken zur Bauteilauswahl angezeigt werden können. Siehe Abschnitt 3.1.6.4.13, „Web-Assistent (herstellerseitig bereitgestellt)“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender. |
![]() |
Such-Assistent | |
![]() |
Filter-Assistent |
Globaler Filter-Assistent von Seiten der Administration erstellt. Siehe Abschnitt 3.1.6.4.12.3.2, „Suchfilterassistent (von PARTsolutions Administration bereitgestellt)“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender. |
![]() |
Berechnungs-Assistent |
Grundsätzlich ist hier der Lizenzkey einzutragen, mit dem der jeweilige Ordner (Katalog) gegen unbefugten Zugriff geschützt wird. Auf der obersten Verzeichnisebene (z.B. C:\Programme\partsolutions/23d-libs) ist dies jedoch nicht vorgesehen.
Kurzbezeichnung (max. 16 Zeichen):
Die verwendete Zeichenzahl sollte sich am Zeichenlimit des „empfangenden“ CAD-Systems orientieren, da die Kurzbezeichnung beim Export als Bauteilname ans CAD übergeben wird.
Die Kurzbezeichnung muss eindeutig sein und beinhaltet sinnvollerweise die DIN-Nummer und den (per Platzhalter repräsentierten) Wert der Variable NENN (z.B. „D1587_$NENN.“).
Zeilenbeschreibung: ...finden Sie grau unterlegt als zweite Spalte von links innerhalb der Tabelle (siehe Abb. „Zeilenbeschreibung, Sachmerkmalstabelle, Vorschau“). Damit behalten Sie auch beim Scrollen nach rechts (die Spalten mit den wesentlichen Identfikationsvariablen werden so verdeckt) den Überblick, mit welcher Bauteilausprägung Sie es in den jeweiligen Zeile zu tun haben.
Informationen zur Verwendung von (übersetzbarem) Text in der Zeilenbeschreibung finden Sie unter Abschnitt 6.8.5.2, „Übersetzungsfunktionen“.
Beim Cippen eines Kataloges wird automatisch ermittelt, ob in NT, NN und NB Verweise auf Normprojekte bestehen. Sofern dies der Fall ist, wird das Projekt automatisch in der Standards-Klassifikation der Klasse des gefundene Normprojektes zugewiesen.
Ein manueller Eintrag hier im Feld Ähnlich zu Norm (optional) führt zum selben Ergebnis.
Derart
klassifizierte Projekte werden im PARTdataManager mit dem Standards-Icon
ausgezeichnet.
Bei Verwendung einer ERP-Kopplung können zusätzlich regelbasiert Verzeichnisse und Projekte eingefärbt werden.
Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 4.12.2, „Rollen anlegen und konfigurieren“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
Die Tabellendatei enthält die Tabelle, die Sie in der Teileansicht des PARTdataManager sehen (s. Abb. oben). Legen Sie die entsprechende Datei (*.tab, *.tac) fest.
Vorschau ist das Bild, das in der Teileauswahl des PARTdataManager erscheint (s. Abb. oben). Ebenso ist es im Dockingfenster Verweise der Teileansicht zu sehen (s. Abb. unten). Legen Sie die entsprechende Datei (*.pra, *.bmp) fest.
Unter Produktinformationsseiten kann der Kataloghersteller für seinen Katalog projektspezifisch Zusatzinformationen ( z.B. Einbauanweisungen, Shopinfos, etc.) in HTML-Form mitgeben. Diese können auf eine extern eine Webseite verlinken oder in einem Verzeichnis innerhalb des Projektverzeichnis liegen. Es können Variablen verwendet werden. Die Syntax ist die gleiche wie bei Dokumentenvariablen.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?search=$NB.
Informationen werden im PARTdataManager in der Teileansicht auf jeweils einer eigenen Registerseite angezeigt. Die Ansicht reagiert gegebenenfalls dynamisch auf die Auswahl in der Tabelle.
Klicken Sie in der Zeile Produktinformationsseiten auf .
Legen mit
Klick auf beliebig viele Seiten an. Mit
und
können Sie bearbeiten und löschen.
Tragen Sie
beispielsweise unter Name Info 1
und unter
Adresse
https://de.wikipedia.org/w/index.php?search=$NB.
ein.
-> In PARTdataManager werden die angelegten Seiten angezeigt.
Unter Zusätzliche Exportformate können zusätzliche Dateien (Exportformate) für den Export verfügbar gemacht werden (z.B. Revit [RFA = Revit Family Tables], EPLAN, DXF mit speziellen Werkzeug-Layern).[22]
Zusätzliche
Dateien können für das ganze Projekt, aber auch pro Zeile oder
Wertebereichswert verfügbar gemacht werden, indem beim Dateinamen ein
Platzhalter in der Form $VARIABLENAME.
angegeben
wird.
Im Folgenden ist beschrieben, wie die benötigten Einträge erstellt werden.
Legen Sie die benötigten Exportdateien im Projektverzeichnis ab.
Binden Sie
mit Klick auf das Icon die gewünschten Exportdateien ein. Mit
und
können Sie bearbeiten und löschen.
ID: Der intern verwendete Dateiname (internal name), mit der die Datei beim Export benannt wird.
satfile2016 rfafile2016 dwgfile_left_view etc.
Beschreibung: Der Anzeigename im Export-Menü des PARTdataManager (display name)
Dateiname: Mit Klick auf öffnet sich der Explorer im Projektverzeichnis zur Auswahl der gewünschten Datei.
part.rfa
part/%NAME..rfa
Prüfen Sie das Ergebnis in PARTdataManager.
In PARTcommunity sieht das Ergebnis beispielsweise folgendermaßen aus.
[22] Bei einem Import mit dem Q&S Importer werden die benötigten Einträge automatisch erstellt. Informationen zu Quick & Simple finden Sie unter Abschnitt 4.18, „Kataloge erstellen - Quick&Simple“.