Festo ExoHand
The ExoHand from Festo -- an active manual orthosis with sensitive fingers
The ExoHand from Festo is an exoskeleton that can be worn like a glove. The fingers can be actively moved and their strength amplified; the operator's hand movements are registered and transmitted to the robotic hand in real time.
Further Information: http://www.festo.com/en/exohand
CPX inside, further information here: http://www.10sek.de/festo/index_gb.html
Festo ExoHand -- Aktive Handorthese mit Fingerspitzengefühl
Die ExoHand von Festo ist ein Exoskelett, das wie ein Handschuh angezogen werden kann. Mit ihr lassen sich Finger aktiv bewegen, die Kraft in den Fingern verstärken sowie Bewegungen der Hand aufnehmen und in Echtzeit auf Roboterhände übertragen
Mehr Informationen: http://www.festo.com/de/exohand
CPX und die ExoHand, mehr Informationen hier: http://www.festo-cpx.com/
Posted August 2, 2012
click to rate