Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
328 results found
An ace is a playing card. In the standard French deck, an ace has a single suit symbol (a heart, diamond, spade, or club) located in the middle of the card, sometimes large and decorated, especially in the case of the ace of spades. This embellishment on the ace of spades started when King James VI ...
Unas gafas de sol (o lentes oscuros) son unas gafas a menudo coloreadas u oscurecidas para proteger a los ojos de la luz directa y molesta. Las monturas de las gafas de sol generalmente están fabricadas con metal o con un material sintético, como el plástico o el nylon. Las lentes suelen tener di...
El Sol (del latín sol, solis, a su vez de la raíz protoindoeuropea sauel- brillar)[4] es una estrella de tipo-G de la secuencia principal y clase de luminosidad V que se encuentra en el centro del sistema solar y constituye la mayor fuente de radiación electromagnética de este sistema planeta...
Un avion d'attaque au sol ou avion d'assaut est un avion militaire conçu pour attaquer des cibles au sol telles que des chars ou des troupes ennemies. Il opère à basse altitude pour appuyer l'infanterie engagée sur le terrain, contrairement aux bombardiers qui attaquent des cibles plus stratégi...
de: SOL 51821 - Reduktions-Einstellverschraubungen: SOL 51821 - Adjustable reduction unionfr: SOL 51821 - Raccord de réduction orientable
de: SOL 51021 - Gerade Verschraubungen: SOL 51021 - Straight unionfr: SOL 51021 - Union double
Un revêtement de sol est un matériau de construction, naturel ou manufacturé, qui couvre le sol. Comme tout autre revêtement, il sert de protection ou de décoration mais il est spécifiquement adapté pour résister aux passages des personnes, des animaux ou des engins. Il en existe de différe...
Kuhinjska sol je namirnica koja se uglavnom sastoji od natrijevog klorida.
Sól kuchenna – artykuł spożywczy, będący prawie czystym chlorkiem sodu (NaCl), stosowany jako przyprawa i konserwant. W handlu dostępna zwykle w formie nieoczyszczonej soli kamiennej oraz oczyszczonej soli warzonej. Często wzbogacona jest w niewielkie ilości (rzędu kilkudziesięciu ppm) z...
CADENAS GmbH will participate at the ace 2016 Europe from the 8th - 9th November 2016 in Berlin/Germany. PLM enthusiasts from all over Europe meet at the ace 2016 Europe to discuss PLM strategies, figure out new approaches, collaborate on best practice...