powered by CADENAS

Search

Community Search

328 results found

ace (en)

An ace is a playing card. In the standard French deck, an ace has a single suit symbol (a heart, diamond, spade, or club) located in the middle of the card, sometimes large and decorated, especially in the case of the ace of spades. This embellishment on the ace of spades started when King James VI ...

Gafas de sol (es)

Unas gafas de sol (o lentes oscuros) son unas gafas a menudo coloreadas u oscurecidas para proteger a los ojos de la luz directa y molesta. Las monturas de las gafas de sol generalmente están fabricadas con metal o con un material sintético, como el plástico o el nylon. Las lentes suelen tener di...

Sol (es)

El Sol (del latín sol, solis, a su vez de la raíz protoindoeuropea sauel- brillar)[4]​ es una estrella de tipo-G de la secuencia principal y clase de luminosidad V que se encuentra en el centro del sistema solar y constituye la mayor fuente de radiación electromagnética de este sistema planeta...

Avion d'attaque au sol (fr)

Un avion d'attaque au sol ou avion d'assaut est un avion militaire conçu pour attaquer des cibles au sol telles que des chars ou des troupes ennemies. Il opère à basse altitude pour appuyer l'infanterie engagée sur le terrain, contrairement aux bombardiers qui attaquent des cibles plus stratégi...

3D CAD MODELS- SOL 51821 - Reduktions-Einstellverschraubung

de: SOL 51821 - Reduktions-Einstellverschraubungen: SOL 51821 - Adjustable reduction unionfr: SOL 51821 - Raccord de réduction orientable

3D CAD MODELS- SOL 51021 - Gerade Verschraubung

de: SOL 51021 - Gerade Verschraubungen: SOL 51021 - Straight unionfr: SOL 51021 - Union double

Revêtement de sol (fr)

Un revêtement de sol est un matériau de construction, naturel ou manufacturé, qui couvre le sol. Comme tout autre revêtement, il sert de protection ou de décoration mais il est spécifiquement adapté pour résister aux passages des personnes, des animaux ou des engins. Il en existe de différe...

Kuhinjska sol (hr)

Kuhinjska sol je namirnica koja se uglavnom sastoji od natrijevog klorida.

Sól kuchenna (pl)

Sól kuchenna – artykuł spożywczy, będący prawie czystym chlorkiem sodu (NaCl), stosowany jako przyprawa i konserwant. W handlu dostępna zwykle w formie nieoczyszczonej soli kamiennej oraz oczyszczonej soli warzonej. Często wzbogacona jest w niewielkie ilości (rzędu kilkudziesięciu ppm) z...

CADENAS at the ace 2016 Europe - Aras PLM User Conference, DE

CADENAS GmbH will participate at the ace 2016 Europe from the 8th - 9th November 2016 in Berlin/Germany. PLM enthusiasts from all over Europe meet at the ace 2016 Europe to discuss PLM strategies, figure out new approaches, collaborate on best practice...


Technical Product Search