powered by CADENAS

Search

Community Search

136 results found

ace Strukturdämpfer sichern Endlage der größten Zipline in den Alpen

Minimalvoraussetzungen für maximalen Spaß: Mindestgewicht 30 kg, Mindestgröße 120 cm, Mindestalter 8 Jahre. Mit der Zipline, einer Seil-Gleitfluganlage im österreichischen Abenteuerpark Gröbming, kommt man dem Traum vom Fli...

Rodeln auch ohne Schnee? Sicher, mit Rotationsbremsen von ace!

Skifahrer, Rodler und Mountainbikefahrer aufgepasst! Der Freizeitspaß ist um eine actionreiche Facette reicher mit dem Pistenbock-Cross als ideale Ergänzung für die schneefreien Monate. Gesteuert wird das innovative Gefährt ähnli...

Ass (Spielkarte) (de)

Das Ass, nach alter Rechtschreibung As, abgekürzt A, vom altfranzösischen /lateinischen as (eine Einheit), ist ein Kartenwert im französischen Blatt und bei den meisten Kartenspielen die höchste Karte. Die Entsprechung im Deutschen Blatt ist der Daus.

As (carte à jouer) (fr)

L'as est une valeur de carte à jouer, correspondant au nombre 1.

As (hr)

As je igraća karta. U većini igara as je najjača karta. U nekim igrama as može biti i najniža karta, odnosno, igrač može birati vrijednost, npr. u ajncu as može vrijediti 1 ili 11. As je označen jednim simbolom odgovarajuće boje u sredini karte, a ovisno o izvedbi, manji simbol se može na...

Asso (carte) (it)

Un asso è una carta da gioco. Nel mazzo standard, reca un solo simbolo del seme (ad esempio, un cuore, un quadro, un fiore, un picche) al centro della carta, talvolta grosso e decorato, specialmente nel caso dell'asso di picche, che spesso reca anche il nome o l'emblema del produttore delle carte. ...


Technical Product Search