powered by CADENAS

Manual

Manual

2.1.5.6.3. Vorschaubilder einlesen

Für das Bereitstellen von Vorschaubildern gibt es zwei Möglichkeiten, die über den Schlüssel GENERATEMISSING gesteuert werden:

  • Fehlende Vorschaubilder automatisch generieren (Default)

    [PREVIEWIMPORT]
    GENERATEMISSING=1

    Folgende Einstellungsoptionen stehen zur Verfügung:

    • Farbschema für Vorschaubilder

      [PREVIEWIMPORT]
      COLORSCHEME=blank

      Mögliche Werte: Alle Blocknamen in $CADENAS_USER/colorschemes.cfg (8.1, 9.0, Purist, Metal, Wood, CAD: Catia V5, CAD: SolidEdge, CAD: SolidWorks, CAD: Unigraphics, CAD: OneSpace Designer, CAD: Pro/ENGINEER, CAD: Inventor, blank, 2D)

      Default: blank

    • Ansicht für Vorschaubilder

      [PREVIEWIMPORT]
      SCENEVIEW=ISOMETRIC

      Werte: FRONT, BACK, LEFT, RIGHT, TOP, BOTTOM, ISOMETRIC, DIMETRIC, TRIMETRIC

      Default: ISOMETRIC

    • Größe der Vorschaubilder

      • width

        Breite des zu erzeugenden Bildes (wird nur verwendet, wenn "convert" oder "generateMissing" gleich '1' ist)

        Default: 150

        Wenn "convert" gleich '0' ist, dann werden die bereitgestellten Vorschaubilder in Originalgröße verwendet (unabhängig vom hier eingestellten Wert).

      • height

        Höhe des zu erzeugenden Bildes. Die Angabe greift nur, wenn "convert" oder "generateMissing" gleich '1' ist.

        Default: 150

        Wenn "convert" gleich '0' ist, dann werden die bereitgestellten Vorschaubilder in Originalgröße verwendet (unabhängig vom hier eingestellten Wert).

    [Achtung] Achtung

    Für die Generierung muss OpenGL verfügbar sein, was in der Regel der Fall ist! Falls der Classimporter als "Geplante Task" ausgeführt wird, so ist dies eventuell nicht der Fall.

  • Vorhandene Vorschaubilder einlesen

    [PREVIEWIMPORT]
    GENERATEMISSING=0

    [Hinweis] Hinweis

    Auch wenn GENERATE_MISSING eingeschaltet ist, werden eventuell schon vorhandene Bilder verwendet, falls der Name in filelist.txt vorhanden ist oder der Name der Konvention (vgl. Namensvergabe bzw. Namenskonvention unter Abschnitt 2.1.5.6.1, „Allgemeine Einstellungen“) genügt!

    Vorschaubilder beziehen sich auf die Klassen. Möglich ist nur die Einstellung "OnClass=1". "OnVariant" muss auf '0' gesetzt sein.

    [STLIMPORT]
    OnClass=1

    Vorschaubilder werden im PARTdataManager im Verzeichnisbaum und unter Symbole/Details angezeigt.

    [Hinweis] Hinweis

    In diesem Fall sind die Spalten CLASSNAME und PREVIEWFILE maßgebend und müssen ausgefüllt sein; das Feld MATNR muss leer sein.

    [Hinweis] Hinweis

    Stellen Sie die Vorschaubilder im Format 150 x 150 Pixel bereit.