powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.5.3. Optionale Einstellungen im Knoten "Line Finder NENN"

  • Methoden zur NENN Analyse

    • NENN Text Mapping Analyse:

      Treffer nur bei nahezu 100%iger Übereinstimmung in Text und Zahl

      Bei evtl. "verdrehten" Zahlen werden keine Ergebnisse erzielt.

  • NENN Nummer Mapping Analyse:

    Es werden nur Zahlen für die Analyse verwendet. Die Reihenfolge der Zahlen spielt primär keine Rolle.

    ist diese Option gewählt, dann stehen unter Nummermapping Einstellungen noch Spezifizierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Bei deaktiviertem Auswahlkästchen sind die folgenden Optionen deaktiviert.

    • Varianten erlauben:

      Ist die Option deaktiviert, erfolgt keine genauere Analyse für ein nicht zuweisbares Produkt.

      Variante nicht erkannt

      Variante nicht erkannt

      Ist die Option aktiviert, können Varianten oft erkannt werden. Sie werden mit Typ = 'V' gekennzeichnet und die Variantenvariable wird mit Wert angezeigt.

      Variante erkannt - Zuordnung muss allerdings noch manuell bestätigt werden.

      Variante erkannt - Zuordnung muss allerdings noch manuell bestätigt werden.

      Öffnen Sie das Kontextmenü und klicken Sie auf Link modifizieren.

      -> Die Projekttabelle wird geöffnet. Die nächst passende Zeile wurde bereits automatisch selektiert. Außerdem ist bereits die Variantenvariable farbig markiert.

      Sie müssen nur noch Ok klicken.

      -> Die Zuweisung wird nun mit 100% angezeigt.

    • Benutzerdefinierte Separatoren zwischen Attribut und Wert (regulärer Ausdruck):

      Wenn Sie mehrere Separatoren verwenden möchten, verwenden Sie als Trennzeichen die Pipe "|".

      Beispiel:

      =|\s

      Als Trennzeichen ist definiert "Ist gleich" ODER "Leerzeichen".

      Beispiel bei dem die Angabe eines Separators sinnvoll ist.

      Beispiel bei dem die Angabe eines Separators sinnvoll ist.

      Die Reihenfolge der Attribut-Wert-Paare spielt keine Rolle:

      "L=25, D=20" wird genauso gut gefunden.

    • Benutzerdefinierte Spaltenpositionen:

      Sind mehrere Variablenwerte in einer einzigen Spalte, können Sie diese Funktion einsetzen.

      In der Spalte "Abmessung" finden sich die Werte für D und L

      In der Spalte "Abmessung" finden sich die Werte für D und L

      Sonderfall leerer Eingabewert

      Beispiel:

      Folgender Input:

      20, 30, 46453456346

      Bedeutung: D=20, L = 30, Kundennummer=46453456346

      Angenommen der NENN-Algorithmus stellt fest, dass der NENN aus 2 (D,L) oder 3 (D,L,P) Zahlen bestehen kann, wird versucht, den dritten Wert "46453456346" auf P zu matchen, auch wenn es nicht explizit in den Spaltenpositionen eingestellt wurde.

      In diesem Fall ist aber 46453456346 nicht P, sondern die Kundennummer.

      Als dritten Eingabewert geben Sie dann keine Variable an. Somit wird der NENN-Algorithmus nicht mit 3 Zahlen verwendet, sondern mit 2 Zahlen:

      D     Erster Eingabewert
      L     Zweiter Eingabewert
            Dritter Eingabewert

      Der dritte Eingabewert wird ignoriert und es wird nur nach D=20, L=30 gesucht.