powered by CADENAS

Manual

Manual

2.2.14. Aktualisieren ...

Über den Dialog Aktualisieren ... können Sie folgende Operationen ausführen:

  • Indexaktualisierung

  • Dateiformate anpassen

Aktualisierungstool

Aktualisierungstool

Prüfen Sie zuerst, ob im Dialogbereich Katalog die Daten von Name, Beschreibung und Pfad korrekt angezeigt werden.

Es bestehen folgende Einstellungsoptionen:

  • Indexaktualisierung:

    • Teileauswahl aktualisieren

      Eine Aktualisierung ist in folgenden Fällen nötig:

      • Nach dem Setzen eines Vorschaubildes

      • Falls Änderungen in der Klassenstruktur nicht sofort sichtbar sind

    • Volltextsuchindex aktualisieren:

      Der Volltextsuchindex ist nach Änderungen grundsätzlich zu aktualisieren.

    • Geometrischen Suchindex aktualisieren

      Die Aktualisierung des Geometrischen Suchindex ist z.B. nach dem Verschieben einer Klasse (eines Projektes) nötig.

  • Dateiformate anpassen

    Sollten aus irgendwelchen Gründen verschiedene Dateiformate desselben Typs (für Vorschau, 3D-Vorschau oder Skizze) vorhanden sein, können Sie mit dieser Funktion alle Dateiformate vereinheitlichen. Bereits vorhandene Formate mit anderem Dateiformat werden konvertiert. Es wird das in der Konfigurationsdatei eingestellte Format verwendet.

    Um die Datei-Formate anzupassen, aktivieren Sie das Auswahlkästchen.

    [Hinweis] Hinweis

    Es wird ein Import nach Maßgabe der Einstellungen unter $CADENAS_SETUP/classimport.cfg durchgeführt.

    Bei einem Standard-Import ohne Verwendung dieser Option würde bei einem Aufeinandertreffen verschiedener Formattypen die Zuweisung gelöscht werden.

    Mittels folgender Optionen können Sie diese Operation weiter spezifizieren:

    • Startpfad: optional

      Optional können Sie mittels "Durchsuchen" ... einen Startpfad angeben.

    • Automatischer Import der konvertierten Dateien ausschalten:

      Standardmäßig ist diese Option ausgeschaltet.

      Wenn Sie einen Prüflauf ohne Import machen möchten, dann aktivieren Sie zusätzlich diese Option. Das Ergebnis des Prüflaufs sehen Sie im "Temp"-Verzeichnis[11].

    • Ungeachtet der Dateierweiterung auf korrektes Format prüfen:

      Ungeachtet eines evtl. bereits korrekten Dateiformates wird eine Konvertierung ins Zielformat (laut Konfigurationsdatei) durchgeführt.

Wenn alle Einstellungen gesetzt sind, klicken Sie Ok.

Mit Abbrechen verlassen Sie den Dialog ohne Änderungen.



[11] Der Pfad zum temporären Verzeichnis ist unter $CADENAS_SETUP/classification_toolbar.cfg -> Block [ClassificationToolbar] -> Schlüssel TemporaryPath definiert.