powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.6.1. Artikelnummernsuche Standardablauf

Das vorliegende Beispiel verwendet folgende CSV-Datei und soll einen Überblick zu einem kompletten Standardablauf auf der Basis der Vorlage Artikelnummernsuche geben.[14]

CSV-Daten

CSV-Daten

  1. Katalog aus CSV erstellen:

    Klicken Sie im Kontextmenü von Arbeitsbereich -> Kataloge -> Katalog importieren auf Importieren von CSV. Verfahren Sie wie bereits unter Abschnitt 3.1.3, „Katalog aus CSV-Datei erstellen“ beschrieben.

    Katalog aus CSV erstellen

    Katalog aus CSV erstellen

    Ergebnis:

    [Hinweis] Hinweis

    Der Anzeigename in PARTdataCenter entspricht dem CSV-Namen. Sie können ihn allerdings jederzeit modifizieren.

  2. Neuen Prozess hinzufügen:

    Klicken Sie im Kontextmenü von Arbeitsbereich -> Prozesse -> Artikel Zuweisung auf den Kontextmenübefehl Neuen Prozess hinzufügen.

    -> Es wird ein neuer Prozess geöffnet.

  3. Selektieren Sie den neuen Prozess.

  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Load predefined template und dann auf den Befehl Artikelnummernsuche.

    Template für Artikelnummernsuche laden

    Template für Artikelnummernsuche laden

    -> Die Pipeline wird angezeigt.[15]

  5. Selektieren Sie Produkt Quelle.

    Klicken Sie unter Katalogauswahl auf den Durchsuchen-Button ....

    Wählen Sie den gewünschten CSV-Katalog und bestätigen Sie mit OK.

  6. Selektieren Sie Artikel Nummer Filter finden.

    • Katalog Auswahl

      • Feld, das den Katalog enthält: Diese Option eignet sich auch, wenn die CSV-Datei Daten mehrerer Kataloghersteller enthält.

        Mit Klick auf den Durchsuchen-Button ... öffnet sich ein Dialogfenster zum Bestimmen des Feldes, welches den Katalognamen enthält.

        • Spalten für Artikelnummern in PARTSolutions Katalogen:

          [Hinweis] Hinweis

          Diese Einstellung ist nur aktiv bei Auswahl von Feld, das den Katalog enthält.

          Mit dem Plus-Button können Sie beliebig viele Zeilen anlegen, jeweils mit der Kombination von PSol Katalog und Spaltenname von PSol.

      • PARTsolutions Katalog: Mit Klick auf den Durchsuchen-Button ... öffnet sich ein Dialogfenster mit einer Liste der installierten PARTsolutions-Kataloge. Wählen Sie den gewünschten Katalog und bestätigen Sie mit OK.

        • Artikelnummern Spalte im PARTSolutions Katalog:

          [Hinweis] Hinweis

          Diese Einstellung ist nur aktiv bei Auswahl von PARTsolutions Katalog.

          • Vordefinierte Spalte: Es wird automatisch die Klassifikation abgefragt, welche die Information zur Bestellnummer enthält.

          • Benutzerdefinierte Spalte: Bestimmen Sie durch manuellen Eintrag die Spalte, welche die Bestellnummer enthält.

      • Auswahl der Artikelnummer: Wählen Sie das Feld (oder auch mehrere), welches die Artikelnummer beinhaltet.

      • Optionale Einstellungen:

        Abmessungsfeld (z.B. M32x100): Sollte die Artikelnummer nicht eindeutig sein, können Sie zur Unterscheidung noch ein weiteres Feld angeben.

  7. Klicken Sie auf den Start-Button, um die Pipeline auszuführen.

    -> Im Dockingfenster Performance erscheint eine entsprechende Meldung.

  8. Sehen Sie sich nun das Ergebnis an:



[14] Die verwendete Beispieldatei article_number_search.csv finden Sie unter "$CADENAS/training/partdatacenter/article_number_assignment".

[15] Durch Selektion der einzelnen Knoten werden die jeweiligen Einstellungsoptionen angezeigt.