powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.7.1. Beispiel 1 - Attributmapping - Standardablauf

Das vorliegende Beispiel verwendet 4 Ausprägungen einer DIN 914 (siehe nebenstehende CSV-Datei) und soll einen Überblick zu einem kompletten Standardablauf auf der Basis der Vorlage Attributmapping geben.[a]

CSV-Daten

CSV-Daten

[a] Die verwendete Beispieldatei article_mapping_search_din914.csv finden Sie unter "$CADENAS/training/partdatacenter/article_number_assignment".

  1. Katalog aus CSV erstellen:

    Klicken Sie im Kontextmenü von Arbeitsbereich -> Kataloge -> Katalog importieren auf Importieren von CSV. Verfahren Sie wie bereits unter Abschnitt 3.1.3, „Katalog aus CSV-Datei erstellen“ beschrieben.

    Ergebnis:

    [Hinweis] Hinweis

    Der Anzeigename in PARTdataCenter entspricht dem CSV-Namen.

  2. Neuen Prozess hinzufügen:

    Klicken Sie im Kontextmenü von Arbeitsbereich -> Prozesse -> Artikel Zuweisung auf den Befehl Neuen Prozess hinzufügen.

    --> Es öffnet sich das Dialogfenster Pipeline Template Selection.

  3. Selektieren Sie das Template Attributmapping und bestätigen Sie mit OK.

    Template für Attributmapping laden

    Template für Attributmapping laden

    -> Die Pipeline wird angezeigt.[17]

    -> Das Dialogfenster Nummern Suchoptionen wird geöffnet.

  4. Klicken Sie im Dialogfenster Nummern Suchoptionen unter Quellkatalog auswählen auf den Durchsuchen-Button ....

    Bestimmen Sie im Dialogfenster Feldauswahl den gewünschten CSV-Katalog und bestätigen Sie mit OK.

    -> Der gewünschte Quellkatalog ist im Dialogfenster Nummern Suchoptionen eingetragen. Bestätigen Sie auch hier mit OK.

    -> Der Knoten Produkt Quelle ist nun grün.

  5. Selektieren Sie den Knoten Klassenfilter.

    Wählen Sie die Option Felder vom Katalog, die die Standardnummer beinhalten (z.B. ISO 1234) und stellen Sie per Durchsuchen-Button das gewünschte Feld ein, also hier im vorliegenden Beispiel "Norm".

    Belassen Sie die übrigen Voreinstellungen.

  6. Selektieren Sie den Knoten Attribute Mapping Filter.

    Übertragen Sie die zur Bestimmung der korrekten Ausprägung benötigten Variablen per Pfeiltaste von links nach rechts . Für die hier beispielhaft verwendete DIN 914 sind dies die Variablen "Durchmesser" und "Laenge".

    Klicken Sie in der Spalte Mapping PSol Spalte in das Feld und tragen Sie im Eingabefeld den Variablennamen im PARTsolutions-Katalog ein. Hier D und L.

    Belassen Sie die Auswahlkästchen in der Spalte Varianten erlauben deaktiviert.

  7. Klicken Sie auf den Start-Button, um die Pipeline auszuführen.

    -> Im Dockingfenster Performance erscheint eine entsprechende Meldung.

  8. Optional können Sie den Prozess speichern, so dass Sie ihn jederzeit wieder verwenden können (evtl. auch modifiziert). Klicken Sie auf das Speichern-Symbol .

  9. Ergebnis:

    Öffnen Sie die Produktverknüpfungen unter Arbeitsbereich -> Kataloge -> <Name des CSV-Katalogs> -> Produkte.

    [Hinweis] Hinweis

    Klicken Sie auf die Schaltfläche Refresh , um sicherzustellen, dass das aktuelle Ergebnis angezeigt wird.

    -> Die Ergebnisse werden angezeigt.

    Alle Ausprägungen des Produkts DIN 914 (CSV-Katalog) wurden den entsprechenden Zeilen im PARTsolutions-Katalog eindeutig (= 100%) zugewiesen.

  10. Abschließend können Sie die Zuweisungsdaten in die Linkdatenbank exportieren oder zunächst in eine CSV-Datei, um sie später in die LinkDB zu importieren. Vergleiche Abschnitt 3.1.9, „LinkDB Export (Direkt oder über CSV-Datei)“.



[17] Durch Selektion der einzelnen Knoten werden die jeweiligen Einstellungsoptionen angezeigt.