Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Starten Sie PARTdataCenter und klicken Sie auf PLM Synchro.
-> Der PLM Synchro Wizard wird geöffnet.
Dieser Wizard führt Sie durch den PLM Synchro Setup Prozess.
Sie haben die Möglichkeit, den Prozess Datei basiert oder PDM basiert zu erstellen.
Wählen Sie mittels Durchsuchen den Pfad zur Datenquelle.
(Es wird automatisch die Schnittstelle PdmProxyFSOPdmIfaceC verwendet.)
Wählen Sie im Listenfeld die gewünschte Schnittstelle und stellen wählen Sie mittels Durchsuchen das Download-Verzeichnis.
Die PDM-Schnittstelle kann direkt aus dem Wizard heraus konfiguriert werden.
-> PARTadmin öffnet sich und der entsprechende Block in der Konfigurationsdatei ist bereits vorselektiert.
Klicken Sie auf , um eine Abfrage zu erstellen.
Einfaches Beispiel mit nur einer einzigen Bedingung:
Um beispielsweise alle Quelldateien zu importieren, wählen Sie folgende Einstellung:
"Dokumentenname wie irgendwas"
Komplexes Beispiel mit einer Kombination von Queries
Mit Klick auf das entsprechende Icon können Sie mehrere Queries erstellen:
Neue, unabhängige Abfrage hinzufügen. Große Datenmengen können auf mehrere Abfragen verteilt werden, um die Last des PDM-Systems zu verringern
Teile, welche die Bedingung der jeweiligen Query erfüllen, werden importiert.
Neue Gruppe hinzufügen. Gruppen müssen mindestens zwei Bedingungen enthalten
Wählen Sie als logische Verknüpfung zwischen den einzelnen Items der Gruppe AND oder OR.
Das folgende Beispiel zeigt 2 Queries:
Query Nr. 1: Alle Teile mit Dateierweiterung *.sldprt werden importiert. Die Bedingungen von Query 2 werden hier nicht berücksichtigt.
Query Nr. 2: Alle Teile, die zwischen 05.10.2017 und 10.10.2017 erstellt wurden, werden importiert. Die Bedingung von Query 1 wird hier nicht berücksichtigt. Query 2 importiert also hier im Beispiel auch Teile mit Dateiendung .sldasm.
Es gibt zwei Filter-Modi _EXCLUSIVE / _INCLUSIVE
Der Filter kann sowohl für das Filtern von CAD-Modellen als auch für das Filtern von Metadaten verwendet werden:
Eingabe: Wählen Sie im Listenfeld das entsprechende CAD-System.
Ausgabe: Wählen Sie im Listenfeld das gewünschte Ausgabeformat.
PARTjava (mit Topologie [CAPVIDIA]):
|
Vorschau generieren: Wenn Vorschaubilder automatisch erstellt werden sollen, aktivieren Sie das Auswahlkästchen.
In der Pipeline haben Sie die Möglichkeit bei Bedarf spezielle Anpassungen vorzunehmen. Siehe hierzu Abschnitt 1.2.2.2, „Verteilte Dienste“.
Katalogname: Bestimmen Sie den Katalog, bzw. das Verzeichnis, wohin der Export erfolgen soll.
Mit Klick auf können Sie die Zusammenfassung als Textdatei speichern.
Mit Klick auf wird der Wizard beendet und in PARTdataCenter die Prozessansicht mit Pipeline angezeigt.
Bevor Sie
den PLM Synchro Prozess starten, stellen Sie bitte noch sicher, dass
in der Konfigurationsdatei ifacecommon.cfg
-> Block
iface.<cadname>
->
Schlüssel Command_0
der Pfad zur
exe-Datei des verwendeten CAD-Systems eintragen ist.
Klicken Sie nun auf den Start-Button ,um den PLM Synchro Prozess auszuführen.
Sie können den Prozess jederzeit auch pausieren und stoppen .
|
Öffnen Sie PARTdataManager. In der Teileansicht unter Struktur -> Kataloge wird Ihr mit PLM Synchro erstellter Katalog nun angezeigt.
Öffnen Sie ein Teil in der Teileansicht.
Metadaten wurden in die Sachmerkmalstabelle übernommen.
Unter Topologie-Informationen werden die entsprechenden Informationen angezeigt.
Bei Problemen erhalten Sie im Dockingfenster Nachrichtenansicht entsprechende Hinweise.
In PARTdataCenter -> Katalogbrowser können Sie mittels Kontextmenübefehl unter Arbeitsbereich -> Prozesse -> PLM Prozess zufügen jederzeit wieder ein neues Wizard-Fenster öffnen.
Bei einem bestehenden Prozess können Sie mittels PLM Synchro Prozess editieren den Wizard erneut aufrufen.