powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.5.5.2. Wertebereichsfelder

Auch Wertebereichsfelder können im PARTdataManager angezeigt werden.

PARTdataManager - Teileansicht

PARTdataManager - Teileansicht

Wertebereichsfelder können definiert werden als:

  • Listen

  • Bereiche

  • Beides

Damit das Wertebereichsfeld im PARTdataManager farblich gekennzeichnet wird und ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie folgendes ein:

  • Einstellungen in attributedef.txt

    In den Spalten ATWITHLIST (Werteliste) und ATWITHRANGE (Wertebereich) setzen Sie in der Zeile mit gewünschtem Klassennamen (CLASSNAME) und Merkmalsnamen (ATTNAME) als Kenner ein 'x', sofern die Funktion gewünscht wird.

    ATWITHLIST und ATWITHRANGE

    ATWITHLIST und ATWITHRANGE

  • Einstellungen in attributedata.txt

    Werteliste

    Wenn eine Werteliste gewünscht ist, dann legen Sie die entsprechende Zeile mehrfach an.

    In der folgenden Abbildung ist matnr6 mit dem Merkmal 'L' (unter ATTRIBUTE_NAME) 3-fach angelegt. Der Anzeigewert steht unter ATTRIBUTE_FL_VALUE, da es sich um einen Floating Zahlenwert handelt; bei einem Text müsste der Eintrag unter ATTRIBUTE_VALUE erfolgen.

    Wertebereich

    Wenn ein Wertebereich gewünscht ist, dann tragen Sie in die Spalte ATTRIBUTE_FL_MAX_VALUE den Maximalwert ein.

    Einstellung für Werteliste und Wertebereich

    Einstellung für Werteliste und Wertebereich

Wenn Sie nun im PARTdataManager auf das Wertebereichsfeld "L=100" (siehe beispielhaft folgende Abbildung) klicken, erscheint das Dialogfenster Wert eingeben.

Zusätzlich zur Bereichsauswahl von 100.000 bis 200.000 erscheinen die Einzelwerte 250.000 und 300.000.

matnr mit Werteliste und Wertebereich

matnr mit Werteliste und Wertebereich