powered by CADENAS

Manual

Manual

2.6.10. LIVEsearch

Bei aktivierter LIVEsearch wird im Hintergrund während der Modellierung das Modell on the fly gescannt und geometrisch ähnliche Teile aus dem eingestellten Suchbereich gefiltert und im Dialogbereich LIVEsearch eingeblendet. Sobald ein CAD-Feature abgeschlossen ist, wird eine neue Suche angestoßen und die Suchergebnisse werden aktualisiert.

So erhält der Konstrukteur Informationen zu bereits vorhandenen Teilen für eine mögliche Wiederverwendung oder zu adäquaten Kaufteilen.

LIVEsearch beispielhaft in Inventor

LIVEsearch beispielhaft in Inventor

Aktivierung des Features

  1. Klicken Sie in der PARTsolutions Toolbar auf Ereignisbehandlung.

  2. Setzen Sie im Dialogfenster die Option auf Ein und bestätigen Sie mit Klick auf das grüne Häkchen.

    Alternativ können Sie auch mit LIVEsearch aktivieren/deaktivieren hin- herschalten.

Funktion

Bei jeder Modelländerung werden im Dialogbereich LIVEsearch passende Teile angezeigt.

Der Dialogbereich wird für ein paar Sekunden eingeblendet (Zeit ist einstellbar, siehe unten). Mit Klick auf Ergebnisse der LIVEsearch anzeigen können Sie die Anzeige jederzeit erneut aufrufen.

Ergebnisse laden: Den entsprechenden Button (je nach Einstellung) finden Sie rechts im LIVEsearch-Dialog.

  • LIVEsearch-Ergebnisse werden in PARTdataManager geladen.

  • LIVEsearch-Ergebnisse werden in Seamless geladen.

Kontextmenü über Suchergebnis:

  • Teil öffnen: Je nach Einstellung werden Teile in Seamless oder PARTdataManager geöffnet.

  • Mit Suchteil vergleichen: Referenzteil und gefundenes Teil werden für eine detaillierte Analyse in den Bauteilvergleich geladen. Details zum Bauteilvergleich finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.10, „Bauteilvergleich“.

  • An CAD übertragen

Konfiguration der LiveSearch

Nehmen Sie die Einstellungen in der Konfigurationsdatei unter $CADENAS_USER/seamless.cfg:

  • Block LiveSearch.

    • OpenInSeamless:

      • yes: Teil wird in Seamless geöffnet.

      • no: Teil wird in PARTdataManager geöffnet.

    • CloseTimeout: Zeit in Sekunden nach der das Pop-Up-Fenster geschlossen wird.

    • SearchFolders: Tragen Sie die gewünschten Suchpfade kommasepariert ein.

      Beispiel:

      SearchFolders=cat/norm/,cat/ownparts
    • SearchTemplate: Option um die Geosuchtemplates für die Livesuche einzustellen. Belassen Sie die Einstellung standardmäßig

      Beispiel:

      SearchTemplate=SystemTemplate7
    • MaxResults: Maximale Anzahl der Ergebnisse

    • WorstResult: Geometrische Ähnlichkeit des schlechtesten Ergebnisses

    • SearchLines:

      • yes: Suche nach Zeilen

      • no: Suche nach Projekten

    • TimeoutAfterFeature: Option wieviel Zeit nach einem Feature vergeht bis die Suche startet (sec.)

    • TimeoutAfterSearch: Option wieviel Zeit zwischen zwei Suchen liegen muss (sec.)

    • SaveTimeoutAfterFeature: Option wieviel Zeit zwischen Feature Ende und dem Speichervorgang liegt

    • SaveTimeoutAfterSearch: Option wieviel Zeit für das Speichern vergeht, nachdem eine Suche ausgeführt wurde

  • Block SettingsIndexTree:

    • DefaultCellSize: Kachelgröße

      Default: 120,120

  • Suchformat STL oder STEP

    Umstellung auf STEP statt STL ist in der partsol.cfg vorzunehmen. Diese liegt im Userverzeichnis (%appdata%\partsolutions\user\).

Aktuell[23] unterstützte CAD-Systeme:

  • Creo Parametric

  • Autodesk Inventor

  • Solid Edge

  • SolidWorks



[23] V11 SP0