powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.11.9. Statusbitmaps für Tabelle (Ampelschaltung)

Vorzugsteile können auf vielfache Weise ausgezeichnet werden. Nicht nur Rot-Grün-Anzeige ist möglich, sondern beliebig viele Farben (Symbole) können eingesetzt werden.

Die Statusbitmaps können eine Export-Einschränkung signalisieren oder aber auch nur Hinweisfunktion haben.

Standard-Rot-Grün-Anzeige

Standard-Farben Grün/Rot: Export möglich: Ja/Nein

Standard-Farben Grün/Rot: Export möglich: Ja/Nein

Teile, bei welchen die Ampel auf grün steht, können an das CAD-System exportiert werden. Teile, bei welchen die Ampel auf rot steht, können nicht an das CAD-System exportiert werden.

Eine detaillierte Beschreibung wie die Regeln definiert werden, finden Sie unter Registerseite Allgemein.

Erweiterte Statusbitmaps

Die Standard Rot-Grün-Anzeige kann erweitert werden, sodass beliebig viele Farben (Symbole) angezeigt werden.

In jedem Fall sollten Teile dann entsprechend der Auszeichnung bevorzugt verwendet werden.

Eine sinnvolle Regel könnte z.B. sein:

Dunkelgrün =  Bereits verwendet an allen Standorten
Mittelgrün =  Bereits verwendet an zwei Standorten
Hellgrün =    Bereits verwendet an einem Standort
Gelb =        An keinem Standort verwendet, aber mit ERP-Nummer
Rot =         Entspricht keiner Vorgabe

Ebenso könnte ein Farbe definiert werden, die signalisiert, ob ein Teil auf Lager ist. Jede Regel, die sich aus Tabelleninformationen (Projektinformationen) ableiten lässt, ist möglich!

Beliebige Farben mit zusätzlichem HinweischarakterAmpelschaltung erweitert

Beliebige Farben mit zusätzlichem Hinweischarakter

Bei Mouseover an der Ampelposition erscheint (sofern hinterlegt) ein Tooltip.

Die Statusbitmaps werden auch im Ansichtstyp Vertikal im Listenfeld jeder Variablen angezeigt.

Eine detaillierte Beschreibung wie die Regeln definiert werden, finden Sie unter Registerseite Anzeige.