powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.6.10.1. Aufruf Bauteilvergleich bzw. Teileübernahme in den Bauteilvergleich

Im Folgenden sehen Sie verschiedene Möglichkeiten, den Bauteilvergleich aufzurufen bzw. Teile in den Bauteilvergleich zu übernehmen:

  • Sie können Bauteile per Drag & Drop in den Bauteilvergleich übernehmen:

    1. Aus der Registerseite Teileauswahl (Modi Symbole , Details ) wie Suchergebnisse (Modi Symbole , Details Tabelle .

    2. Aus der Registerseite Teileansicht, aus der Tabelle. (So entfällt eine spätere Anpassung der Ausprägung im Bauteilvergleich.)

      Beispiel

      Beispiel

    Selektieren Sie einfach das gewünschte Teil bzw. die gewünschte Tabellenzeile und ziehen Sie den Cursor mit gehaltener Maustaste über den Reiter Bauteilvergleich.

    -> Sobald Sie über dem Reiter sind, ändert sich das Cursorsymbol und das Bauteil wird im Bauteilvergleich geladen.

    Es gibt 2 verschiedene Modi:

    • Wenn Sie die Maustaste über dem Reiter Bauteilvergleich innerhalb einer Sekunde wieder loslassen wird das Bauteil zwar übernommen, es erfolgt aber kein Umschalten in den Bauteilvergleich, sodass Sie beispielsweise weitere Teile auswählen können.

    • Wenn Sie länger als eine Sekunde über dem Reiter Bauteilvergleich bleiben, erfolgt ein Umschalten in den Bauteilvergleich. Wenn Sie die Maustaste jetzt loslassen, wird das Bauteil in den Bauteilvergleich übernommen.

  • Sie können Bauteile per Kontextmenübefehl in den Bauteilvergleich übernehmen.

    Sie finden die entsprechenden Kontextmenübefehle sowohl in der Standardsuche wie auch in der Cloud Map Suche.

    Standardsuche, Cloud Map Suche

    Standardsuche, Cloud Map Suche

    Sie finden die entsprechenden Kontextmenübefehle in allen Darstellungsmodi:

    Darstellungsmodi: Symbole, Details, Tabelle, Cloud Map, Partition Map

    Darstellungsmodi: Symbole, Details, Tabelle, Cloud Map, Partition Map

    Beispiele:

    • Bauteil laden im Symbole-Modus per Kontextmenübefehl

    • Bauteil laden in Standardsuche, im Details-Modus per Kontextmenübefehl

      An Zeilen mit Teilen, die dem Bauteilvergleich hinzugefügt wurden, erscheint ein entsprechendes Icon .

      An Zeilen mit Teilen, die dem Bauteilvergleich hinzugefügt wurden, erscheint ein entsprechendes Icon An Zeilen mit Teilen, die dem Bauteilvergleich hinzugefügt wurden, erscheint ein entsprechendes Icon ..

    • Bauteil laden aus Teileansicht -> Tabelle per Kontextmenübefehl

    • Bauteil laden aus Teileansicht -> 3D-Ansicht per Kontextmenübefehl

    • Bauteil laden aus "Cloud Map" Suche

    • Bauteil laden aus "Partition Map" Suche

  • Auf der Registerseite Suchergebnisse, im Details Modus werden Schaltflächen eingeblendet, wenn Sie die Maus über Zeilen führen.

    Die Anzahl der angezeigten Schaltflächen ist kontextabhängig.

    Öffnen:

    Mit Klick auf das Icon wird das Teil in der Teileansicht von PARTdataManager geöffnet

    Als 1. Bauteil laden  
    Als 2. Bauteil laden  
    Zum Bauteilvergleich hinzufügen Sie können im Tabellarischen Vergleich per Icon / Teile in die 3D- bzw. 2D-Ansicht laden.
    Mit Suchteil vergleichen

    Der Befehl steht nur bei Suchergebnissen zur Verfügung und wenn zuvor eine Geometrische Suche (3D), Rohteilsuche oder Klassifikation 2.0 Suche ausgeführt wurde. Das gewählte Teil wird als 2. Projekt geladen im direkten Vergleich zum Suchteil.

    Dieses Bauteil ist im Bauteilvergleich geladen Wurde ein Bauteil in den Bauteilvergleich geladen, erscheint links am Zeilenanfang dieses Icon.
    An CAD übertragen: Das Icon wird nur bei Einzelteilen (Ausprägungen), nicht bei Teilefamilien angezeigt. Mit Klick auf das Icon wird das betreffende Teil ans CAD übertragen.