powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.7.2.1. Wertebereiche

Manche Bauteile haben Wertebereichsvariablen. Für diese ist kein fixer Wert angelegt.

In der vertikalen Ansicht sind diese Bauteile durch ein Symbol gekennzeichnet:

Um die konkrete Ausprägung eindeutig zu bestimmen, müssen alle Wertebereiche ebenfalls definiert werden.

Die Anzeige der Wertebereichsauswahl kann je nach Bauteilvorgaben auf verschiedene Weise erfolgen.

Mit der Änderung des Wertes ändert sich unmittelbar die Darstellung in der 3D-Ansicht.

  • Wertebereich: Tragen Sie einen gewünschten Wert innerhalb des Wertebereichs ein oder wählen Sie den Wert mittels Schieberegler.

    Die rote Linie kennzeichnet den Defaultwert. Mit Klick auf diese können Sie den Defaultwert jederzeit wieder einstellen.

  • Auswahl diskreter Werte: Wählen Sie im Listenfeld die gewünschte Option.

  • Auswahl diskreter Werte mit Vorschaubildern:

    Zur Verdeutlichen der Auswahloptionen in Wertebereichsfeldern können auch Grafiken angezeigt werden. Wählen Sie die gewünschte Option per Doppelklick.

Bedeutung von Farben bei Wertebereichsfeldern

In Abhängigkeit von Voreinstellungen werden im Symbol Signalfarben angezeigt , die auf verschiedene Typen von Wertebereichsfeldern hinweisen.

  • Gelb = Geometriemerkmal

    Das Geometriemerkmal wird verwendet für Merkmale, die Einfluss auf die Geometrie haben; also z.B., wenn sich die Geometrie des Teils oder der Baugruppe durch die Variable ändert (z.B. max. Hublänge), bzw. wenn Komponenten dazukommen oder wegfallen z.B. „Sensor ja/nein“ oder „Option an/aus“.

  • Orange = Funktionsmerkmal

    Das Funktionsmerkmal wird verwendet für Hub-, und Winkelstellungen, alles was eine mechanische Bewegung in einem Teil / einer Baugruppe definiert (z. B. die Hubstellung eines Zylinders).

  • Dunkelgelb = Dimensions-Merkmal

    Das Dimensions-Merkmal wird verwendet bei Halbzeugen und Profilen, die in laufenden Metern hergestellt werden.