Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Innerhalb von PARTdataManager können Sie komplette Verschraubungen (Sackloch- oder Durchgangsverschraubungen) an das CAD-System übergeben.
Mit Klick auf Verschraubung wird der Verschraubung-Dialog geöffnet, bzw. in den Vordergrund geholt, sofern die Funktion bereits aktiv war. Außerdem werden hierbei auch die Fensterpositionen zurückgesetzt.
Beim Aufruf von Verschraubungen über das PARTsolutions-Menü in Ihrem CAD-System werden mit Klick auf Verschraubung einfügen über einen Dialog die vorhandenen Wandstärken ermittelt und gleich an PARTsolutions übergeben.
Sie können jederzeit über die Ansicht-Werkzeugleiste zwischen Suche und Teileauswahl, Teileansicht und Verschraubung wechseln.
Das ehemalige PARTconnection wurde zur Version 9 in vielerlei Hinsicht überarbeitet und verbessert. Insbesondere wurde die Funktionalität in PARTdataManager integriert.
Standardmäßig öffnet sich im Vordergrund das Dialogfenster Verschraubung laden.
So können bequem bereits abgespeicherte Vorzugsverschraubungen geladen werden. Das Fenster enthält folgende Rubriken:
Über Erweiterte Einstellungen kann das Verhalten geändert werden. Weitere Optionen sind:
Der Dialogbereich Verschraubung öffnet sich mit der zuletzt geladenen Verschraubung.
Der Dialogbereich Verschraubung öffnet sich mit einer leeren Verschraubung. Alle Filter sind entfernt.
Bestimmen Sie eine bestimmte Verschraubung, welche grundsätzlich beim Öffnen des Verschraubungsdialoges geladen wird.
Zusätzlich zur Anzeige der einzelnen Verschraubungskomponenten unterstützt Sie ein Vorschaubild bei der Auswahl von Verschraubungen.