powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.1.6.10.3. 3D-Vergleich
[Hinweis] Hinweis

Die Funktionen der Werkzeugleiste im 3D-Fenster sind beschrieben unter Abschnitt 3.1.1.7.5, „Dialogfenster "3D-Vorschau"“.

Im Folgenden sind die speziellen Funktionen im Bauteilvergleich beschrieben.

Bauteilvergleich -> 3D-Vergleich

Bauteilvergleich -> 3D-Vergleich

3.1.1.6.10.3.1. Standardfunktionen

Bauteile können einfach ausgerichtet werden:

  • Bauteile ausrichten

    • Manuelles Ausrichten

      Um ein Bauteil manuell auszurichten, gehen Sie folgendermaßen vor:

      1. Klicken Sie ein Bauteil an, sodass die Rotationskreise und Rotationsachsen erscheinen.

      2. Selektieren Sie am gewünschten Bauteil einen Rotationskreis oder eine Rotationsachse und bewegen Sie das Bauteil mit gehaltener linker Maustaste.

    • Automatisches Ausrichten

      Die Funktionen zum automatischen Ausrichten finden Sie im 3D-Vergleich-Bereich links oben in der Werkzeugleiste:

      Bauteile gegenüberstellen

      Bauteile überlagern: Evtl. sind die Funktionen Original Rotation und bauteilmittige Position und Original Rotation und Position geeigneter.

      Hier im Beispiel ist das Überlagern mit Ausrichtung entlang der Hauptachse noch nicht befriedigend.

      Hier im Beispiel ist das Überlagern mit Ausrichtung entlang der Hauptachse noch nicht befriedigend.

      Rotation und Position automatisch aufeinander ausrichten: Entspricht dem Kontextmenübefehl Mittige Abbildungen in Ausgangslage bringen.

      Original Rotation und bauteilmittige Position (beste Passung)

      Hier im Beispiel sind die Bauteile optimal aufeinander ausgerichtet.

      Hier im Beispiel sind die Bauteile optimal aufeinander ausgerichtet.

      In der Seitenansicht erkennt man, dass die Bauteile nicht 100%ig identisch sind.

      Optimal sind die Unterschiede in der Schnittansicht zu erkennen. Siehe Abschnitt 3.1.1.6.10.3.1.1, „Bauteilvergleich in Schnittebene“.

      Original Rotation und Position (Nullpunkte überlagert)

  • Vergleichsoperationen

    Differenz 1-2 anzeigen

    Differenz von Bauteil 1 minus Bauteil 2

    Differenz 2-1 anzeigen

    Differenz von Bauteil 2 minus Bauteil 1

    Symmetrische Differenz anzeigen:

    Summe der Differenzen zwischen Bauteil 1 und Bauteil 2

  • Weitere Funktionen

    Rückgängig:

    Die Schaltfläche bezieht sich auf die Funktionen zur Ausrichtung der Bauteile oder wenn Bauteile manuell verschoben oder rotiert wurden. Mit Rückgängig können Sie die vorherige Position wiederherstellen.

    Wiederherstellen:

    Entsprechend zu Rückgängig

    Expertenmodus: Mit Klick auf die Schaltfläche wird links ein Dialogbereich mit den Registerseiten Gegenüberstellen, Überlagern und Farben/Transparenz eingeblendet.

    Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.10.3.2, „Expertenmodus“.

  • Kontextmenü "3D-Vergleich"

    Im Kontextmenü vom 3D-Vergleich finden Sie folgende Menüpunkte:

    • Alles fangen

    • Isometrische Ansicht

    • Messen...

    • Schnittebene definieren...

      In der Schnittebene sind die Bauteilunterschiede sofort zu erkennen.

      Eine detaillierte Beschreibung der Funktionalität finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.10.3.1.1, „Bauteilvergleich in Schnittebene“.

    • Messraster[56]

      Aktivieren Sie im Kontextmenü von 3D-Vergleich den Menüpunkt Messraster.

      -> Die Maximalmaße werden angezeigt.

    • Mittige Abbildungen in Ausgangslage bringen

      Entspricht dem Icon (siehe oben):

3.1.1.6.10.3.1.1. Bauteilvergleich in Schnittebene

Wählen Sie eine Schnittebene und den gewünschten Versatz zur Nullebene.

Aufruf

Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche in der Werkzeugleiste oder alternativ auf den Befehl Schnittebene definieren... im Kontextmenü des 3D-Fensters.

Einstellungsoptionen

Nach dem Aufruf wird zur Navigation ein Navigationskreuz mit 6 Pfeilen angezeigt.

  • Wählen Sie die Schnittebene durch Klick auf den entsprechenden Pfeil.

    -> Der Schnitt wird sofort umgeschaltet.

Farben bestimmen

Siehe Abschnitt 3.1.1.6.10.3.5, „Registerseite Farben/Transparenz“.

3.1.1.6.10.3.2. Expertenmodus

Im Expertenmodus wird der bereits aus früheren Versionen bekannte Dialogbereich mit den Registerseiten Gegenüberstellen, Überlagern und Farben/Transparenz eingeblendet.

Grundlage des Vergleichs sind die als 1. und 2. Projekt geladenen Teile.

Es stehen zwei Ansichtsmodi zur Verfügung:

  • Gegenüberstellen

    Menü

    Menü

    3D Ansicht

    3D Ansicht

    Die Vergleichsteile sind längs der X-Achse angeordnet.

    Sie können die 3D Ansicht im Gesamten rotieren, zoomen und verschieben.

    In diesem Modus stehen keine weiter reichenden Funktionen zur Verfügung. Wechseln Sie hierfür auf die Registerseite Überlagern.

  • Überlagern

    Menü

    Menü

    3D Ansicht

    3D Ansicht

    Die Vergleichsteile werden überlagert dargestellt.

    Im Modus Betrachter (Default) können Sie die Ansicht im Gesamten rotieren, zoomen und verschieben.

    Auf der Registerseite Überlagern werden folgende Schaltflächen eingeblendet:

    Rotieren/Verschieben/Spiegeln -> Bewegungsmodus...

    Im Bewegungsmodus können Sie die Vergleichsteile im Gesamten oder einzeln bewegen.

    Außerdem können Sie die Vergleichsteile über Eckpunkte und Flächen fixieren und so gezielte Bewegungen z.B. entlang einer Achse ausführen.

    Eine detaillierte Beschreibung hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.10.3.3, „Bewegen und Ausrichten“.

    Bewegungsmodus...

    Bewegungsmodus...

    Geometrisch vergleichen -> Vergleichsoperation wählen

    In diesem Modus können Sie verschiedene Vergleichsoperationen wählen und so Unterschiede zwischen den Vergleichsteilen verdeutlichen.

    Eine detaillierte Beschreibung hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.10.3.4, „Vergleichsoperationen“.

    Vergleichsoperation wählen

    Vergleichsoperation wählen

    Vorschau der Schnittmenge anzeigen

    Original Rotation und Position:

    Rotation und Position automatisch aufeinander ausrichten

    Original Rotation und bauteilmittige Position

    Rückgängig

    Wiederherstellen

3.1.1.6.10.3.3. Bewegen und Ausrichten

Bewegungsmodus...

Betrachter

Sie können die überlagerten Vergleichsteile im Gesamten rotieren, zoomen und verschieben.

Einzelteil frei rotieren/verschieben/spiegeln

Wählen Sie durch Anklicken ein Bauteil aus.

-> Nun sind die Befehle des Kontextmenüs sichtbar.

  • Rotieren/Verschieben

    Sofern die Checkbox Einschränken auf... aktiviert ist, können Sie das Rotieren und Verschieben auf X-, Y- und Z-Achse einschränken.

  • Rotation (Schrittweite)

    Sofern Sie die Checkbox Schrittweite verwenden aktiveren, können Sie die Schrittweite auf 45°, 90° oder per freie Eingabe festlegen.

  • Spiegelung

    Mit Klick auf die Schaltflächen X, Y und Z spiegeln Sie das Bauteil entsprechend.

    • Aktuell mit neuer 3D-Ansicht nicht verfügbar. Stellen Sie, wenn die Funktion essentiell benötigt ist, per Konfigurationsdatei auf die alte 3D-Ansicht um.

      $CADENAS_USER/psolopt.cfg

      [SettingsAssembly]
      ViewerCompare3DVersion=V1

      Wertebereich:

      • V1: alte 3D-Ansicht

      • V2: neue 3D-Ansicht

Einzelteil frei rotieren/verschieben/spiegeln

Einzelteil frei rotieren/verschieben/spiegeln

Teile ausrichten(fixieren) und verschieben

  • Aktuell mit neuer 3D-Ansicht nicht verfügbar. Stellen Sie, wenn die Funktion essentiell benötigt wird, per Konfigurationsdatei auf die alte 3D-Ansicht um.

    $CADENAS_USER/psolopt.cfg

    [SettingsAssembly]
    ViewerCompare3DVersion=V1

    Wertebereich:

    • V1: alte 3D-Ansicht

    • V2: neue 3D-Ansicht

Zuerst wird der aktuelle Status einer Fixierung angezeigt.

Hier im Beispiel besteht Keine Fixierung.

Klicken Sie Definieren >>.

Aktuelle Fixierung

Aktuelle Fixierung

Definieren Sie den Modus:

  • Fläche auf Fläche

  • Eckpunkt auf Eckpunkt

Klicken Sie eine der beiden Schaltflächen.

Bauteile aneinander fixieren

Bauteile aneinander fixieren

 

Einschränkung definieren

  • Fläche auf Bauteil 1 auswählen

    Klicken Sie die Schaltfläche 1 .

    Klicken Sie danach auf die gewünschte Fläche.

    -> Es erscheint zur Bestätigung ein grüner Haken vor der Schaltfläche.

  • Fläche auf Bauteil 2 auswählen

    Wiederholen Sie die Auswahl für Bauteil 2.

  • Beide Bauteile anzeigen.

    Wenn bei der Selektion beide Bauteile angezeigt werden sollen, klicken Sie Beide.

Einschränkung definieren

Einschränkung definieren

 

Es sollten nun zur Bestätigung zwei grüne Haken angezeigt werden.

2 Flächen selektiert.

2 Flächen selektiert.

Klicken Sie Übernehmen.

Fixierte Fläche

Fixierte Fläche

Unter Aktuelle Fixierung wird nun Fixierte Fläche angezeigt.

 

Fixierte Gerade

Fixierte Gerade

Um die Fixierung entlang einer Geraden zu erreichen, wiederholen Sie die Prozedur mit einer zweiten Fläche.

Unter Aktuelle Fixierung wird danach Fixierte Gerade angezeigt.

Fixierte Gerade

Fixierte Gerade

Mittels aufheben können Sie alle Fixierungen aufheben.

Klicken Sie << Zurück.

 

Verschieben entlang fixierter Geraden

Verschieben entlang fixierter Geraden

An Gerade verschieben

An Gerade verschieben

Mittels rechter Maustaste können Sie nun eine Verschiebung entlang der fixierten Geraden vornehmen.

3.1.1.6.10.3.4. Vergleichsoperationen

Überlagern -> Geometrisch vergleichen -> Vergleichsoperation wählen

Vergleichsoperation wählen

Vergleichsoperation wählen

  • Vereinigungsmenge

    Hebt die Vereinigungsmenge der zu vergleichenden Teile hervor.

Vereinigungsmenge

Vereinigungsmenge

  • Schnittmenge

    Hebt die Schnittmenge der zu vergleichenden Teile hervor.

    Die Ergebnismenge wurde eingefärbt.

Schnittmenge

Schnittmenge

  • Symmetrische Differenz

    Vereinigungsmenge–Schnittmenge

    Zeigt die Bauteilbereiche, in denen sich die Teile unterscheiden.

XOR-Menge

XOR-Menge

  • Fehlendes Volumen

    Die beiden nebenstehenden Bilder zeigen das fehlende Volumen aus der Sicht von Objekt 1 und dann von Objekt 2.

    Schalten Sie im Abschnitt Referenzbauteil wählen mit den Tasten 1 und 2 um.

    Fehlendes Volumen wird mit der Farbe rot angezeigt.[a]

Fehlendes Volumen 1

Fehlendes Volumen 1

Fehlendes Volumen 2

Fehlendes Volumen 2

  • Überschüssiges Volumen

    Die beiden nebenstehenden Bilder zeigen das überschüssige Volumen aus der Sicht von Objekt 1 und dann von Objekt 2.

    Schalten Sie im Abschnitt Referenzbauteil wählen mit den Tasten 1 und 2 um.

    Überschüssiges Volumen wird mit der Farbe blau angezeigt.

Überschüssiges Volumen 1

Überschüssiges Volumen 1

Überschüssiges Volumen 2

Überschüssiges Volumen 2

  • Abstandsfärbung

    Abstand durch Färbung darstellen.

    Grün: Die Flächen der Vergleichsteile liegen annähernd aufeinander.

    Rot: Das Volumen des Vergleichsteils ist geringer als das des Referenzteils.

    Blau: Das Volumen des Vergleichsteils ist höher als das des Referenzteils.

    Mittels ... öffnet der Bereich Farbverlauf Einstellungen.

    Sofern Sie das Default-Verhalten ändern möchten, aktivieren Sie die Checkbox Erw. Farbverlauf. Wählen Sie im Pull-down Menü Linear, exponentiell oder Polynomial und stellen Sie mit dem Schieberegler die gewünschte Empfindlichkeit ein.

    Abstand durch Färbung darstellen

    Abstand durch Färbung darstellen

Abstand durch Färbung darstellen

Abstand durch Färbung darstellen

[a] Die im Beispiel verwendeten Objekte sind "Ventil DIN 2814-B" und "Schraube DIN 2814-D".

3.1.1.6.10.3.5. Registerseite Farben/Transparenz

Die Transparenzeinstellungen werden in der 3D-Ansicht verwendet.

Transparenzeinstellungen

  • Transparenz 1.Bauteil

  • Transparenz 2.Bauteil

  • Ergebnis

Geben Sie in den Eingabefeldern den gewünschten Wert für die Transparenz ein (0 bis 100 [unsichtbar]).

Farben/Transparenz

Farben/Transparenz

Die Farbeinstellungen werden durchgängig verwendet.

Farbeinstellungen

  • Farbe erstes Bauteil

  • Farbe zweites Bauteil

  • Ergebnis

Bei Klick in das Farbfeld öffnet sich das Dialogfenster Farbe.

Wählen Sie die gewünschte Farbe und bestätigen Sie mit OK.

Dialogfenster Farbe

Dialogfenster Farbe

Helligkeit verdeckte Kanten (2D):

Die Einstellung wird im 2D-Vergleich verwendet.

Damit "Verdeckte Kanten" nicht das Gesamtbild stören, ist die Helligkeit von diesen per Default auf 25% gesetzt. Über die Einstellungsoption Helligkeit verdeckte Kanten (2D) können Sie die Helligkeit bei Bedarf verändern.



[56] ab V9.04