powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.2.7.2.2. Volltextsuche kombiniert mit Variablensuche

Unter Abschnitt 3.1.2.7.2.1, „Volltextsuche kombiniert mit Geometrie- und ERP-Werten“ wurde beschrieben wie Sie im Volltextsuche-Eingabefeld sowohl mit Begriffen aus den Projekten selbst wie auch mit Begriffen aus der Linkdatenbank suchen können. Alternativ können Sie natürlich auch eine Volltextsuche mit einer Variablensuche kombinieren.

Beispiele:

  • Volltextsuche + Variablensuche (ERP-Variable "Beschreibung")

    1. Geben Sie im Eingabefeld von Volltextsuche "zylinderschraube" ein.

    2. Rufen Sie die Variablensuche auf.

      -> Es öffnet sich das Dialogfenster Variablensuche.

      Alle in der aktuellen Rolle sichtbaren ERP-Spalten werden aufgelistet (siehe folgende Abb., farbige Zeilen). Geben Sie für beliebig viele ERP-Variablen Werte ein (hier im Beispiel bei DESCRIPTION "Superduper").

    3. Klicken Sie Übernehmen.

    4. Klicken Sie Suche starten.

      Ergebnis

      Ergebnis

  • Volltextsuche + ERP-Variable ("ERP-Nummer") + geometrische Variable

    1. Geben Sie im Eingabefeld von Volltextsuche "schraube" ein.

    2. Rufen Sie die Variablensuche auf.

      -> Es öffnet sich das Dialogfenster Variablensuche.

      [Hinweis] Hinweis

      Alle in der aktuellen Rolle sichtbaren ERP-Spalten werden aufgelistet.

      Welche geometrischen Variablen angezeigt werden, hängt von der für die akuelle Suche gewählten Verzeichnisebene ab. Sie können aber alternativ auch für eine bestimmte Variable die Zeile selbst anlegen.

      Hier im Beispiel wurde für ACTIVE_STATE der Wert "Freigegeben" angegeben.

      Außerdem die Variable L mit dem Wert 50 angelegt.

      Klicken Sie Übernehmen.

    3. Im Dialogbereich der Suchmethoden werden die aktuellen Einstellungen angezeigt.

      Starten Sie die Suche mit Klick auf Suche starten.

      Die Suchbegriffe sind im Ergebnis markiert.

      Die Suchbegriffe sind im Ergebnis markiert.