powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.2.1.2.2. Export 3D-Formate

Folgende 3D CAD Formate und 3D Systemneutral Formate stehen zur Verfügung:

3.1.2.1.2.2.1. Registerseite "Ansichten"

3.1.2.1.2.2.2. Registerseite "Filter" -> Geometrie

Im Dialogbereich Geometrie können Sie optional folgende Einstellungen vornehmen:

  • Draft als Sweep exportieren:

  • Pattern auflösen:

  • Bohrungen auflösen:

Registerseite "Filter" -> Geometrie

Registerseite "Filter" -> Geometrie

3.1.2.1.2.2.3. Registerseite "Exportoptionen" -> Einfügeposition, Optionen, Ebenen-Einstellungen

Auf der Registerseite Exportoptionen können Sie die Einfügeposition bestimmen.

Im Abschnitt Optionen finden Sie folgende Einstellungen:

  • Einfügeposition: X und Y

  • Optionen:

    • Anschließend in die aktive CAD Anwendung einfügen:

    • Keine Attribute generieren: ...verhindert, dass bestimmte Attribute (z.B. Texte aus PARTproject) beim Export mit ans CAD-System übergeben werden.

  • Ebene für Attribute

    • Name: Freie Eingabe des Ebenennamens

    • Linientyp

    • Linienfarbe

    • Linienstärke

    • Sichtbar - Attribute im Zeichenbereich sichtbar erzeugen: ja/nein

    Neben der Möglichkeit, bestimmte Linien und Farben direkt vorzugeben, können Sie die Farb- und Linieneinstellung auch von der Layer-Einstellung im CAD-System abhängig machen. Wählen Sie dazu die Einstellung "by layer".

  • Attribute: Einstellungsoptionen siehe oben

  • Ebene 3D-Objekte: Einstellungsoptionen siehe oben

  • 3D-Objekte: Einstellungsoptionen siehe oben

3.1.2.1.2.2.4. Registerseite "Exportoptionen" - VDI3805 PARAM 3D

  • Bitte wählen Sie die Größe der Schritte aus:

  • Bitte wählen Sie die maximale Anzahl an Schritten:

  • Schritt:

  • Limit:

  • Kategorien:

3.1.2.1.2.2.5. Registerseite "Exportoptionen" -> Exportgenauigkeit

Auf der Registerseite Exportoptionen können Sie die Exportgenauigkeit anpassen.

Wählen Sie im Listenfeld die gewünschte Genauigkeit aus:

  • Aktuell eingestellte

  • Mittel

  • Hoch

  • Sehr hoch

  • Extrem hoch

  • Ultrahoch

Das Bauteil wird vor dem Export in dem eingestellten Detaillierungsgrad neu berechnet.

Die Funktion ist identisch mit der Detaillierung Option im PARTdataManager, aber hier nur temporär für den Export.

3.1.2.1.2.2.6. Registerseite "Transformation"

Auf der Registerseite Transformation können Sie für das exportierte Bauteil die Achsenorientierung und Skalierung anpassen.

3.1.2.1.2.2.7. Registerseite "Reduktion"

Auf der Registerseite Reduktion kann nicht nur hart auf eine bestimmte Anzahl von Dreiecken abgestimmt werden, sondern auf die gewünschte Ergebnisqualität.

  • Standard: Es wird auf die eingestellte Anzahl an Dreiecken reduziert. Ist diese Anzahl bereits unterschritten, so wird keine Reduktion vorgenommen.

  • Leicht: Leichte Reduktion. Gut geeignet für eine einfache Reduzierung der Flächenanzahl von Teilen. Die Topologie wird beibehalten. Kreise werden durch viele Flächen approximiert.

  • Mittel: Mittlere Reduktion. Gut geeignet für eine Reduzierung der Flächenanzahl eines Teils. Die Topologie wird beibehalten. Kreise werden durch weniger Flächen approximiert.

  • Stark: Starke Reduktion. Gut geeignet für die Reduzierung der Flächenanzahl großer oder fein triangulierter Teile. Kann die Topologie kleiner Teile zerstören und zu kantigen Kreisen führen.

3.1.2.1.2.2.8. Registerseite "Exportoptionen" -> Automatisch in CAD einfügen

Automatisch in CAD einfügen: Optional

3.1.2.1.2.2.9. Registerseite "Querschnitt"

Bauteil schneiden

  • Querschnitt

    Schnittebene:

    Wählen Sie im Listenfeld YZ-Ebene, XZ-Ebene oder XY-Ebene

    '+' oder '-' (spiegelverkehrte Darstellung des Schnittes)

    Verschiebung der Schnittebene:

    Tragen Sie im Eingabefeld die gewünschte Verschiebung ein. (Der Zahlenwert bezieht sich auf die Maßeinheit des Bauteils.)

Registerseite "Querschnitt"

Registerseite "Querschnitt"

  • Viertelschnitt

    Um einen Viertelschnitt zu erzeugen, aktivieren Sie sowohl das Auswahlkästchen bei Querschnitt, als auch das Auswahlkästchen bei Viertelschnitt.

    Für die Einstellungen gilt analog dasselbe wie bei Querschnitt.

    Querschnitt

    Querschnitt

    Viertelschnitt

    Viertelschnitt

3.1.2.1.2.2.10. Registerseite "NX"

Bitte wählen Sie das Applikationsverzeichnis aus, in dem die Datei ugraf.exe liegt:

3.1.2.1.2.2.11. Makros importieren

Einige CAD-Systeme importieren PARTsolutions-Teile mit Hilfe von Makros:

Makros zeichnen die einzelnen Schritte auf, die beim Erzeugen einer Geometrie vollzogen werden. Mit Hilfe dieser Aufzeichnung lässt sich die Geometrie anschließend im CAD-System „reproduzieren“.

D.h., die importierten Dateien liegen ohne die sonst anhängigen Informationen (Bemaßung, Teilebezeichnung, usw.) vor. Außerdem ist z.B. keine Gewindedarstellung möglich.

[Hinweis] Hinweis

Für Verschraubungen ist der Export über Makros bislang nicht sinnvoll, da wichtige Verschraubungsinformationen (Bohrung mit erzeugen) nicht mit übergeben werden.

3.1.2.1.2.2.11.1. CATIA Makro
  1. Catia V5: Innerhalb des Menüs Tools wählen Sie den Befehl Makro, Makros....

  1. Wählen Sie im Feld Makro in: die Option External file.

  2. Geben Sie den Makronamen ein oder wählen Sie ihn über die Schaltfläche Selektieren aus.

  3. Bestätigen Sie mit dem Button Ausführen.

  1. Im Fenster VBScript können Sie das Zielverzeichnis angeben, in dem das Teil gespeichert werden soll. Wenn Sie die Makrodatei nicht speichern wollen, klicken Sie einfach unmittelbar auf Abbrechen.

--> Das Makro wird abgespielt.

3.1.2.1.2.2.11.2. SolidDesigner/OneSpace Modeling Makro
  1. Starten Sie SolidDesigner.

  2. Öffnen Sie die *.lsp-Datei mit dem Datei, Laden... Dialog.

3.1.2.1.2.2.11.3. SolidWorks Makro
  1. Wählen Sie innerhalb des Menüs Extras den Befehl Makro, Ausführen.

  1. Öffnen Sie das gewünschte Teil mit Endung .swb/.swp (SolidWorks Visual Basic Program).

  1. Geben Sie im Fenster Ordner suchen das Zielverzeichnis an, in dem das Teil gespeichert werden soll. Wenn Sie die Makrodatei nicht speichern wollen, klicken Sie einfach unmittelbar auf Abbrechen.

--> Das Makro wird abgespielt und das Bauteil in SolidWorks geöffnet.