Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
In diesem Kapitel finden Sie zuerst Beispiele zur Variablensuche, danach werden die Einstellungsoptionen und Funktionen im Dialogfenster Variablensuche erläutert.
Um eine Variablensuche auszuführen, gehen Sie beispielsweise folgendermaßen vor:
Begrenzen Sie die Suche auf der Registerseite Teileauswahl -> Unterseite Struktur -> Kataloge auf Norm -> ISO -> Schrauben
-> Im Dockingfenster Vorschläge werden die gemeinsamen Variablen für die gewählte Verzeichnisebene angezeigt. Hier beispielhaft "Variablen für Schrauben".
Klicken Sie auf die Variable D.
-> Es öffnet sich ein Auswahldialog mit den Optionen Neu suchen oder Suche verfeinern (AND).
Klicken Sie auf Suche verfeinern (AND).
-> Es öffnet sich das Dialogfenster Variablensuche. Das Eingabefeld der Variable D ist bereits selektiert.
Geben Sie für D noch den gewünschten Wert ein, außerdem den gewünschten Wert für L. Belassen Sie den mathematischen Operator auf gleich (=) und die Einheit auf mm.
-> Die entsprechenden Zeilen sind mit dem Icon gekennzeichnet.
Alternativ hätten Sie das Dialogfenster Variablensuche ebenso mit Klick auf den Link oder unter Suchfunktion hinzufügen auf den Befehl Variablensuche öffnen können.
-> Die Methode wird nun mit den aktuell gewählten Parametern angezeigt.
Sie können die Variablensuche als alleinige Methode anwenden oder in Kombination mit anderen. Nicht gewünschte Methoden können Sie entweder deaktivieren (Häkchen entfernen) oder löschen (). In diesem Beispiel werden wir die Variablensuche als alleinige Suchmethode anwenden. Deaktivieren Sie die Volltextsuche (Löschen ist bei Volltextsuche nicht möglich).
Klicken Sie auf die Schaltfläche .
-> Die Suchergebnisse werden auf der Registerseite Suchergebnisse aufgelistet. Wenn Sie in einer Ergebniszeile ganz links auf das Plus-Zeichen klicken, sehen Sie unterhalb der Teilefamilie die Einzelteile. Die folgende Abbilddung zeigt 1 Zeile, die genau der Abfrage entspricht (D gleich 30 und L gleich 100).
Wenn Sie die Maus über eine Ergebniszeile bewegen, erscheinen verschiedene Schaltflächen.
Wählen Sie die Registerseite Tabelle.
Links oben am Icon Suchergebnisfilter an/aus erkennen Sie, dass die Ausprägungen gefiltert wurden. Wenn Sie alle Ausprägungen sehen möchten, klicken Sie auf das Icon.
Wählen Sie die Registerseite Liste.
Auch hier erkennen Sie am Icon Suchergebnisfilter an/aus , dass die Ausprägungen gefiltert wurden. In diesem Fall wird bei den gefilterten Variablen kein Listenfeld angezeigt, über welches Sie andere Werte wählen könnten. Wenn Sie die Filterung aufheben möchten, klicken Sie auf das Icon. Danach werden bei D und L wieder Listenfelder angezeigt und Sie können andere Werte wählen.
Gehen Sie vor wie bei Beispiel 1:
Begrenzen Sie die Suche auf der Registerseite Teileauswahl -> Unterseite Struktur -> Kataloge auf Norm -> ISO -> Schrauben
-> Im Dockingfenster Vorschläge werden die gemeinsamen Variablen für die gewählte Verzeichnisebene angezeigt. Hier beispielhaft "Variablen für Schrauben".
Klicken sie im Dockingfenster Vorschläge auf die Schaltfläche Filter Assistent generieren.
-> Der Suchfilterassistent wird generiert und kurz darauf wird das Dockingfenster Suchfilterassistent eingeblendet.
Nehmen Sie nun im Suchfilterassistent die gewünschten Einstellungen vor und klicken Sie auf .
Aktivieren Sie unter Norm Nummer und Norm Titel die jeweils gewünschten Auswahlkästchen. Spezifizieren Sie die gewünschten Variablenwerte mittels Schieberegler oder Werteeingabe in den Eingabefeldern.
-> Die Suche wird wie eine "normale" Suche ausgeführt und auf die Ergebnisse auf der Registerseite Suchergebnisse angezeigt.
Ergänzend zu einer initialen Variablensuche können Sie eine Variablensuche auch direkt aus den Suchergebnissen heraus anstoßen.[35]
Im Folgenden werden die Möglichkeiten anhand eines kleinen Beispiels verdeutlicht.
Führen Sie eine Volltextsuche mit dem Suchbegriff "Zylinderschraube" aus.
Sehen Sie sich im Modus Details eine spezielle Ausprägung an.
Klicken Sie bei der Variablen "D" auf den Variablenwert.
-> Basierend auf den bereits bestehenden Einstellungen wird nun mit dem angeklickten Variablenwert unmittelbar eine zusätzliche Variablensuche ausgeführt.
Wiederholen Sie die Prozedur beim selben Projekt oder einem beliebigen anderen Projekt (z.B. mit Klick auf den Wert 30 bei der Variablen "L".
-> Sie sehen nur noch Ausprägungen, welche den bisherigen Suchvorgaben entsprechen.
-> Alle bisher gesuchten Begriffe und Variablenwerte sind gelb hinterlegt.
Klicken Sie nun nicht auf einen Variablenwert, sondern auf eine Variable.
-> Es öffnet sich das Dialogfenster Variablensuche.
Alternativ hätten Sie das Dialogfenster genauso gut im Dialogbereich der Suchmethoden per Klick auf Variablensuche öffnen können.
Ändern Sie für "P" vielleicht noch den mathematischen Operanden von gleich (=) auf Bereich (von-bis) und geben Sie die gewünschten Werte ein.
Sie können hier auch bereits getroffene Einstellungen wieder abändern.
Außerdem haben Sie hier im Dialogfenster auch die Möglichkeit, nach Werten von ERP-Variablen zu suchen (z.B. nach einem bestimmten Präfix).
Sie sehen alle getroffenen Einstellungen oben unter Variablensuche.
Im Folgenden werden die Einstellungsoptionen und Funktionen im Dialogfenster Variablensuche näher erläutert:
Automatisch angezeigte Variablen:
Die angezeigten Variablen (Merkmale) sind abhängig vom aktuell eingestellten zu durchsuchenden Verzeichnis.
Bei der Auswahl über die Registerseiten Kataloge, Favoriten, Verlauf, Analysen sind dies diejenigen Variablen, die allen Bauteilen ab der gewählten Verzeichnisebene gemeinsam sind.
Die Anzeige erfolgt rechts im Dialogbereich Variablen für <Verzeichnisname>.
Bei der Auswahl über die Registerseite Klassifikationen sind dies diejenigen Merkmale, die allen Bauteilen ab der gewählten Verzeichnisebene gemeinsam sind.
Tragen Sie bei den gewünschten Variablen Werte ein. -> Es wird dann das Icon angezeigt.
Sofern mit ERP-Integration gearbeitet wird, werden die in der Teileansicht sichtbaren ERP-Variablen [z.B. ERP_PDM_NUMBER, MAT_NAME (Material), DESCRIPTION (Beschreibung)] zusätzlich zu den geometrischen Variablen angezeigt. Die angezeigten Variablen sind rollenabhängig. Es werden jeweils die aktuell in der Tabelle sichtbaren Variablen angezeigt.
Manuell hinzugefügte Variablen:
Nach Klick auf Variable hinzufügen wird eine leere Zeile angelegt. Tragen Sie den Variablennamen und den Wert ein. Mit Klick auf kann der Eintrag wieder entfernt werden.
Wählen Sie den gewünschten mathematischen Operator:
Mögliche Operatoren sind gleich (=), kleiner gleich (<=), größer gleich (>=), kleiner (<), größer (>) und Bereich (von-bis).
Geben Sie in der Spalte Wert / von den gewünschten Zahlenwert ein. Bei der Option Bereich (von-bis) geben Sie zusätzlich in der Spalte bis einen Wert an. Die Spalte Wert / von kann sowohl Text als auch Zahlenwerte beinhalten.
Einheit: Zahlenwerte können grundsätzlich mit oder ohne Einheit vorkommen. In dieser Spalte wird festgelegt, ob und mit welcher Einheit Zahlenwerte angezeigt werden. Ein Listenfeld bietet an: Längeneinheiten wie z.B. FEET, INCH; INCH/100, mm, etc., Winkel-, Flächen-, Volumen-, Gewichts-, Zeit-, Temperatur-, Kraft-, Arbeits-, Druckeinheiten und viele weitere.
[35] Das Feature ist administrativ konfigurierbar (ein/aus). Siehe Abschnitt 1.1.6.6.6.1.2, „Key "ClickableVariables" - Suchergebnis - Variablen und Werte anklickbar“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.