Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Im vorliegenden Beispiel werden wir initial eine Volltextsuche ausführen. Diese ist bei Programmstart standardmäßig geöffnet und aktiviert.
Wir führen die Volltextsuche mit folgenden Einstellungen durch:
Aktuelle Auswahl (ISO) [auf der Registerseite Kataloge "Norm" -> "ISO" selektieren]
Volltextsuche mit folgendem Begriff:
sechskantschraube D=10 L=50
Detaillierte Hinweise zur Syntax finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.4.2, „Volltextsuche“, bzw. direkt aus der Anwendung mit Klick auf .
-> Die Ansicht wechselt auf die Registerseite CloudNavigator. Der Graph zeigt konkrete Einzelteile. Sie erkennen dies am entsprechenden Symbol . Wenn Sie die Maus über ein Ergebnis führen, erscheint die Kurzinformation. Dort sehen Sie die exakte Ausprägung M10x50, was der Abfrage entspricht.
Im nächsten Schritt soll basierend auf einem Ergebnisteil eine GeoSuche durchgeführt werden.
Rufen Sie auf dem gewünschten Bauteil das Kontextmenü auf und klicken Sie auf Geosuche.
Ergebnis: Das Suchteil rückt ins Zentrum des Graphen und die Ergebnisteile der GeoSuche gruppieren sich um das Suchteil.
Die Ergebnisse der 1. Suche (hier Textsuche) und der 2. Suche (hier GeoSuche) können unmittelbar nebeneinander verglichen werden. Mit gehaltener Maustaste können Sie den Graphen als Ganzes oder einzelne Knoten verschieben. Auf jedem Knoten finden Sie den Kontextmenübefehl Zoom, womit Sie den gewünschten Knoten ins Zentrum rücken können.
Zwei Treffer sollen nun in den Bauteilvergleich geladen werden.
Bei der Cloud Navigator Suche erreichen Sie den Bauteilvergleich im Kontextmenü über Allgemeiner Kontext -> Bauteilvergleich.
Wählen Sie einmal Als 1. Bauteil laden und einmal Als 2. Bauteil laden.
-> Der Dialogbereich Bauteilvergleich wird angedockt und die gewünschten Teile werden in diesen übergeben.
Detaillierte Hinweise zum Bauteilvergleich finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.10, „Bauteilvergleich“.
Bei der Variablensuche im CloudNavigator haben Sie die Möglichkeit, die Ergebnisse zweier leicht veränderter Suchläufe unmittelbar miteinander zu vergleichen.
Hier im Beispiel wird unter "DIN -> Schrauben -> Zylinderschrauben" gesucht. (Entsprechend erfolgt die Anzeige der geometrischen Variablen im Dialogfenster.)
Rufen Sie die Variablensuche auf und wählen Sie für die Variable D den Wert 5.
-> Sie sehen die Einstellungen im Dialogbereich der Suchmethoden.
-> Die Ansicht wechselt auf die Registerseite CloudNavigator und zeigt den Ergebnisgraphen.
Rufen Sie nun auf dem zentralen Knoten über das Kontextmenü erneut die Variablensuche auf.
-> Das Dialogfenster Variablensuche CloudNavigator öffnet sich.
Fügen Sie in der Zeile ERP_PDM_NUMBER als Wert das Platzhaltersymbol '*' hinzu. D.h., beim nächsten Suchlauf müssen die Ergebnisteile zusätzlich eine ERP-Nummer aufweisen.
Hier im Beispiel soll ausgeführt werden.
-> Die zweite Suche mit dem zusätzlichen Parameter liefert nur noch 1 Ergebnis.
Sie können die Ergebnisse beider Suchläufe unmittelbar nebeneinander vergleichen.
Mit derselben Methodik können Sie optional weitere modifizierte Suchläufe ausführen und diese vergleichen.
Bei der Topologiesuche im CloudNavigator haben Sie die Möglichkeit, die Ergebnisse zweier leicht veränderter Suchläufe unmittelbar miteinander zu vergleichen.
Rufen Sie die Topologiesuche auf und stellen Sie Längste Ausdehnung größer gleich (>=) 1000 mm ein.
-> Sie sehen die Einstellungen im Dialogbereich der Suchmethoden.
-> Die Ansicht wechselt auf die Registerseite CloudNavigator mit den Suchergebnissen.
Rufen Sie nun über den Kontextmenübefehl die Topologiesuche erneut auf.
Hier im Beispiel soll ausgeführt werden.
-> Die zweite Suche mit dem geänderten Wert liefert nur noch 1 Ergebnis.
Sie können die Ergebnisse beider Suchläufe unmittelbar nebeneinander vergleichen.