Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die Rohteilsuche ermittelt passende Rohteile zur Herstellung eines Fertigteils oder Fertigteile, die aus einem bestimmten Rohteil produziert werden können.
Ein Ingenieur beispielsweise benötigt einen speziellen Flansch. Dann möchte er Rohteile suchen, aus denen der Flansch produziert werden kann, um zu vermeiden, dass unnötig ein neues Rohteil produziert (und angelegt) wird. Dieser Prozess ist sehr zeitraubend, weil die Teile im CAD eins nach dem anderen überlagert werden müssen.
Mit der Rohteilsuche kann dies viel schneller gelöst werden.
Es wird ermittelt, ob ein Teil komplett in einem anderen Teil enthalten ist: Das fertige Teil muss kleiner sein als das Rohteil, sodass es durch Entfernen von Material aus dem Rohteil produziert werden kann. Sobald die Ausmaße des fertigen Erzeugnisses das Rohteil an nur einem Punkt überschreiten, ist es nicht oder nur sehr schlecht verwendbar.
Die Suche berechnet das Volumen des zu entfernenden Materials (Verschnitt). Je weniger Material entfernt werden muss, desto höher wird ein Teil in der Ergebnisliste bewertet. Dies ist für die Herstellungskosten entscheidend.
Bei einer Suche mit einem einzigen Suchteil rufen Sie die Rohteilsuche aus dem Standard Suchmethoden-Bereich auf. Das hat den Vorteil, dass sie mit anderen Suchen wie Volltextsuche[41], Variablensuche oder Topologiesuche) kombiniert werden kann. Die Kombination mit Geometrische Suche (3D), Skizzensuche (2D) und Farbsuche ist nicht möglich. Bei einer Suche mit vielen Suchteilen ist weiterhin die Rohteilsuche über die Purchineering-Funktionalität wichtig. Siehe hierzu Abschnitt 3.1.2.3.3, „Rohteilsuche“.
Mit Klick auf das Icon Rohteilsuche öffnen Sie das gleichnamige Dialogfenster.
Selektieren Sie links unter Verlauf das gewünschte Suchteil.
Wählen Sie unter Einstellungen im Listenfeld aus zwischen ...
Maximaler Verschnitt im Rohteil
Der maximale Verschnitt definiert, wieviel Material vom Rohteil entfernt werden darf.
Auflösung: (16 | 32 | 64 | 128)
Die Auflösung steuert die Suchqualität. Bei höherer Auflösung werden mehr Details erfasst, sodass die Suche länger dauert.
In der Spalte Rohteilsuche werden Überstand und Verschnitt angezeigt, beide sowohl in absoluten wie prozentualen Werten. (Siehe Abb. oben.)
Mit Mouseover über dem Vorschaubild wird eine 3D-Ansicht eingeblendet. Ein Überstand wird mit roter Farbe markiert.
Mit Klick auf die Schaltfläche Rohteil mit Fertigteil vergleichen werden die Teile im Bauteilvergleich geöffnet. Ein Überstand wird mit roter Farbe markiert. Im Bauteilvergleich stehen viele 3D-Vergleichsmethoden zur Verfügung. Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.10.3, „3D-Vergleich“.