powered by CADENAS

Manual

Manual

2.6.4.4.1. Variablen in der Listenansicht

Prüfen bzw. bestimmen Sie die konkrete Ausprägung über die Variablenwerte in den einzelnen Listenfeldern.

Die Listendarstellung enthält folgende Spalten:

Bedeutung der Spalten

Bedeutung der Spalten

  1. Symbol

      Bedeutung

    Fester Wert

    Die Variable enthält einen nicht änderbaren festen Wert.

    Mehrere Werte im Listenfeld verfügbar

    Wert indirekt festgelegt

    Der angezeigte Wert ist durch Abhängigkeit von einem gepinnten Wert bestimmt.

    Wert gepinnt

    Der Wert wurde durch Klick auf oder oder durch direkte Auswahl gepinnt.

    Alle Variablenwerte der gesamten Liste, die von diesem Wert abhängig sind, werden mit dem Hakensymbol gekennzeichnet.

  2. Variablenname

  3. Variablenbeschreibung

  4. Variablenwert

    Über das Listenfeld kann der Wert geändert werden (sofern grundsätzlich möglich).

    Wert auswählen

    Wert auswählen

  5. -Schaltfläche

    Mit Klick auf wird der Wertebereich-Auswahldialog geöffnet. Hier kann der Variablenwert ebenfalls geändert werden.

    Wert eingeben

    Wert eingeben

Unter Abschnitt 3.1.1.7.1.2, „Ausprägung bestimmen in der Listenansicht“ finden Sie ein Beispiel hierzu.