powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.2.3.3.1. Einstellungsdialog

Die Einstellungsoptionen für Rohteile für Fertigteil suchen und Fertigteile für Rohteil suchen sind identisch.

Rohteile für Fertigteil suchen

Rohteile für Fertigteil suchen

Fertigteile für Rohteil suchen

Fertigteile für Rohteil suchen

  • Suchteil (Fertigteil) / Suchteil (Rohteil)

    • Selektiertes Teil verwenden: Wählen Sie im Indexbaum das gewünschte Teil.

      [Hinweis] Hinweis

      Es wird NICHT das in der 3D-Ansicht geladene Teil verwendet!

    • Datei laden: Wählen Sie über Durchsuchen ... das gewünschte Teil.

  • Anzahl der Suchergebnisse

  • Tolerierter Fehler im Fertigteil

    Der Fehler entsteht durch "fehlendes Material" am Rohteil.

  • Maximaler Verschnitt im Rohteil

    Der maximale Verschnitt definiert, wieviel Material vom Rohteil entfernt werden darf.

  • Auflösung

    Die Auflösung steuert die Suchqualität. Bei höherer Auflösung werden mehr Details erfasst, sodass die Suche länger dauert.

  • Filter für Ergebnisliste:

    Die Rohteilsuche kann mit einer Variablensuche kombiniert werden. Unter Abschnitt 3.1.2.3.3.1.2.1, „Beispiel - Rohteilsuche kombiniert mit Variablensuche“ finden Sie hierzu ein Beispiel.

    Detaillierte Informationen zur Variablensuche finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.4.3, „Variablensuche“.

  • Nur Vorzugsreihen durchsuchen

    Sie können einen Report auch auf der Basis von Vorzugsteilen erstellen. Aktivieren Sie hierzu das Auswahlkästchen. Dies entspricht der Aktivierung der Schaltfläche Vorzugsreihen an/aus in der ERP-Werkzeugleiste. Der Report verwendet dann nur Vorzugsteile.

    [Hinweis] Hinweis

    Der Zustand der Schaltfläche Vorzugsreihen an/aus in der ERP-Werkzeugleiste hat bei Reports keine Auswirkung.

  • Zu durchsuchende Rohteile bzw. Zu durchsuchende Fertigteile

    Aktivieren Sie bei den zu durchsuchenden Verzeichnissen das Auswahlkästchen.

3.1.2.3.3.1.1. Benutzerdefinierte Variablen

Mit Klick auf die Schaltfläche Benutzerdefinierte Variablen bearbeiten öffnet sich das Dialogfenster Benutzerdefinierte Variablen.

Benutzerdefinierte Variablen

Benutzerdefinierte Variablen

Hier haben Sie die Möglichkeit, Variablen zu definieren, die zusätzlich im Bericht eingeblendet werden. Diese werden bei jedem Teil angezeigt.

Möglich sind sowohl ERP-Variablen, als auch Variablen aus der Sachmerkmalstabelle.

Klicken Sie als erstes auf Hinzufügen, um eine neue Zeile einzufügen.

  • Variablentyp:

    Bestimmen Sie zuerst den Variablentyp. Mit Doppelklick in die Zeile unter Variablentyp öffnet sich ein Listenfeld mit folgender Auswahlmöglichkeit:

    • ERP

    • Tabelle

  • Variable:

    Mit Doppelklick in die Zeile unter "Variable" öffnet sich ein Listenfeld mit folgenden Eingabemöglichkeiten:

    • Eingabemöglichkeiten bei Variablentyp "ERP":

      Bei Auswahl "ERP" werden die ERP-Variablen der Tabelle ausgelesen und als Vorschlag in Form einer Listenauswahl angezeigt. Sie können auch einen beliebigen anderen Wert selbst eingeben.

    • Eingabemöglichkeiten bei Variablentyp "Tabelle":

      Bei Auswahl "Tabelle" werden die Sachmerkmals-Variablen des Such-Verzeichnisses (Suchquelle) ausgelesen und als Vorschlag in Form einer Listenauswahl angezeigt. Sie können auch einen beliebigen anderen Wert selbst eingeben.

  • Beschriftung:

    Fügen Sie mit Klick in das Eingabefeld eine Beschriftung ein, die später im Bericht zu sehen sein wird.

  • Einheit:

    Optional können Sie eine Einheit angeben.

    Sofern die Variable keine eigene Einheit hat, wird die eingetragene Einheit angezeigt.

    Sofern die Variable eine Einheit hat, wird der Wert - wenn erforderlich - umgerechnet. (Die Umrechnung ist nur beim Typ "Tabelle" möglich.)

    Beispiel:

    Der Durchmesser in der Tabelle ist in Zoll angegeben. Sie haben als Einheit mm angegeben. -> Der Wert wird automatisch von Zoll nach mm umgerechnet.

[Tipp] Tipp

Bereits verwendete Einstellungen werden gespeichert.

Wählen Sie die im Report anzuzeigende Variablenkombination einfach im Listenfeld. Wenn Sie den Mauszeiger über einen Eintrag führen, werden alle Variablen mit jeweiligem Beschriftungstext in einer Kurzinformation angezeigt.

3.1.2.3.3.1.2. Filter für die Ergebnisse:

Mittels Dialogbereich Filter für die Ergebnisse können Ergebnisse weiter eingeschränkt werden. Verfügbar ist der Filter Variablensuche. Die Funktion kann mit Klick auf Suchfunktion hinzufügen auch mehrmals verwenden.

[Hinweis] Hinweis

Der Filter betrifft die Ergebnisteile, nicht die Suchteile.

Die Funktionsweise entspricht den Standardsuchfunktionen:

[Hinweis] Hinweis

Sie können einen Report auch auf der Basis von Vorzugsteilen erstellen. Aktivieren Sie hierzu vor der Report-Erstellung in der ERP-Werkzeugleiste den Filter Vorzugsreihen an/aus . Der Report verwendet dann nur die angezeigten, gefilterten Teile. Details hierzu finden Sie unter ???.

3.1.2.3.3.1.2.1. Beispiel - Rohteilsuche kombiniert mit Variablensuche

Im vorliegenden Beispiel soll für ein bestehendes Fertigteil ein geeignetes Rohteil gesucht werden. Da Materialgruppen oft durch bestimmte Buchstabenkürzel in der ERP-Nummer wiedergespiegelt werden, macht eine Kombination der Rohteilsuche mit einer Variablensuche nach ERP-Nummer Sinn.

  1. Selektieren Sie das gewünschte Projekt bzw. Verzeichnis im Indexbaum.

  2. Öffnen Sie via Extras Menü -> Rohteilsuche -> Rohteile für Fertigteil suchen -> Report erstellen... oder alternativ über den Kontextmenübefehl auf dem selektierten Projekt oder Verzeichnis das entsprechende Dialogfenster.

    Dialogfenster "Rohteile für Fertigteil suchen"

    Dialogfenster "Rohteile für Fertigteil suchen"

  3. Passen Sie bei Bedarf die Standard-Einstellungen für die Rohteilsuche an. Siehe oben.

    Um die Variablensuche hinzuzufügen, klicken Sie im Abschnitt Filter für die Ergebnisse auf den blauen Link Variablensuche.

    Filter für die Ergebnisse

    Filter für die Ergebnisse

  4. -> Es öffnet sich das Dialogfenster Variablensuche.

    Dialogfenster "Variablensuche"

    Dialogfenster "Variablensuche"

    Tragen Sie bei der Variablen ERP_PDM_NUMBER das Anfangskürzel der gewünschten Materialgruppe ein.

    Auf diese Weise werden aus der ursprünglichen Ergebnisliste diejenigen Teile herausgefiltert, deren ERP-Nummer mit 'BCD' beginnt.

    Klicken Sie auf Übernehmen.

  5. -> Sie sehen nun im Dialogfenster Rohteile für Fertigteil suchen unter Filter für die Ergebnisse Ihren Eintrag. Der Filter ist bereits aktiviert .

    Filter gesetzt

    Filter gesetzt

    Damit die ERP-Nummer im Bericht angezeigt wird, fügen Sie diesem noch unter Benutzerdefinierte Variablen die Variable ERP_PDM_NUMBER hinzu.

    Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche .

    Benutzerdefinierte Variable setzen

    Benutzerdefinierte Variable setzen

  6. -> Es öffnet sich das Dialogfenster Benutzerdefinierte Variablen.

    Dialogfenster "Benutzerdefinierte Variablen"

    Dialogfenster "Benutzerdefinierte Variablen"

    Klicken Sie auf Hinzufügen, wählen Sie über das Listenfeld die Variable ERP_PDM_NUMBER und bestätigen Sie mit OK. Siehe oben.

  7. -> Sie sehen nun im Dialogfenster Rohteile für Fertigteil suchen unter Benutzerdefinierte Variablen Ihren Eintrag.

    Benutzerdefinierte Variable gesetzt

    Benutzerdefinierte Variable gesetzt

    Starten Sie die Suche mit Klick auf OK.

  8. Im Bericht erscheinen nur Teile mit dem ERP-Nummer-Kürzel 'BCD' und die Nummer wird an jedem Teil angezeigt.

    Bericht

    Bericht

  9. Im Bericht öffnen Sie mit Klick auf Teil suchen... das Dialogfenster Suchen.

    Dort können Sie z.B. nach einer bestimmten ERP-Nummer filtern oder auch anderen Variablen, die im Bericht selbst nicht angezeigt werden.

    Teil suchen...

    Teil suchen...

    Mit Doppelklick auf ein Ergebnisteil springen Sie im Bericht direkt zur betreffenden Stelle.

  10. Im Indexbaum werden Projekte/Verzeichnisse, auf deren Basis Berichte ausgeführt wurden, mit dem Icon Verfügbare Analysen gekennzeichnet. Wenn Sie die Maus über das Icon führen, sehen Sie in der Kurzinformation um welche Berichte es sich handelt.