Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Baugruppen analysieren --- Dokumentenscan + Purchineering
Wählen Sie unter PARTdataManager -> Teileauswahl den Reiter Analysen. Dort finden Sie die Funktion Dokumentenscan.
Mit dem Dokumentenscan ist zweierlei möglich:
Überprüfen der Aktualität von PARTsolutions-Bauteilen einer im CAD geladenen Baugruppe
Analyse, welche Bauteile einer Baugruppe Eigenteile und welche PARTsolutions-Teile sind
Anwenden von Purchineering Analysefunktionen auf die Ergebnisstruktur (optional plus manuell zugefügte weitere Bauteile)
Der Import läuft innerhalb eines Assistenten ab.
Beim Scannen werden die Baugruppenteile automatisch in folgende Rubriken eingeordnet:
Dies ist sinnvoll, da im Anschluss an den DokumentenScan unterschiedliche Purchineering-Analysen auf die verschiedenen Gruppen angewendet werden. Bei Eigenteilen "Make or Buy" beispielsweise, bei Norm- und Kaufteilen Lieferantensuche z.B.
Damit Purchineering-Analysen auf den DokumentenScan angewandt werden können, müssen die Geometrien importiert werden.
Die entsprechende Option Geometrie importieren erscheint im Dialogfenster Dokumentenstruktur importieren.
Wurde ein Import ohne Geometrien durchgeführt, können diese auch im Nachhinein importiert werden.
Hierfür gibt es nun bei den entsprechenden Bauteilen (Icon ) den Kontextmenübefehl Geometrie importieren. (Mehrfachselektion mit STRG-Taste)
Nach erfolgreichem Import und Generierung der Fingerprints ändern sich die Icons entsprechend.
Für Geometrieimport NativeCheckin verwenden
Bei Verwendung von OSDM und CATIA ist es evtl. besser beim Geometrieimport keinen NativeCheckin zu verwenden. Es werden dann nur leere Tabellen ohne Attribute erstellt. Wenn dies gewünscht ist, deaktivieren Sie das Auswahlkästchen.
Der Ablauf Schritt für Schritt im Ganzen
Die zu scannende Baugruppe ist im CAD-System geöffnet.
Grundsätzlich können beliebig große Baugruppen gescannt werden. Beachten Sie aber, dass der Scan komplexer Baugruppen sehr zeitaufwendig sein kann.[108]
Wechseln Sie zu PARTdataManager und wählen Sie die Registerseite Analysen.
Es öffnet sich im Dialogfenster Dokumentenstruktur importieren die Dialogseite Strukturvorschau. Es wird die Dokumentenstruktur der im CAD geladenen Baugruppe angezeigt.
Sie können den Import der Dokumentenstruktur mit und ohne Geometrie durchführen:
Es öffnet sich im Dialogfenster Dokumentenstruktur importieren die Dialogseite Teile klassifizieren.
Teile vorklassifizieren: (optional)
Aktivieren Sie entsprechend das Auswahlkästchen.
Kaufteilausdruck (Herstellerteile erkennen)
Ist im CAD-System beispielsweise die Teileeigenschaft "Hersteller" geführt, dann können Sie im Eingabefeld Kaufteilausdruck hierdrauf referenzieren.
Geben Sie beispielsweise folgenden Ausdruck in Fortran-Syntax ein. Hinweise zur Fortran-Syntax finden Sie unter Abschnitt 6.1.1, „Fortran Syntax“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
Hersteller .NE. ''
Das bedeutet: Ist das Feld "Hersteller" nicht leer, dann wird das betreffende Teil als Kaufteil klassifiziert.
Folgende Normen berücksichtigen (Normteile erkennen)
Sind im Dokumentennamen bestimmte Begriffe wie DIN, EN, ISO, etc. enthalten, dann wird das Teil als Normteil erkannt.
Bestimmte Optionen sind per Auswahlkästchen bereits vorgegeben. Unter Benutzerdefiniert können Sie Komma-separiert beliebige weitere Begriffe eintragen.
Ergebnis Klassifikationsprozess
Der Klassifikationsprozess ordnet die Bauteile beim Scannen folgenden Rubriken zu:
Purchineering-Analysen durchführen
Führen Sie nun auf beliebigen Verzeichnissen oder Projekten Purchineering-Analysen durch. Detaillierte Hinweise hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.14.1, „Purchineering“.
Auf dem Eigene Teile-Ordner beispielsweise "Make-or-Buy Report", auf dem Herstellerteile-Ordner Lieferanten finden z.B.
Aktualitätsprüfung bei PARTsolutions-Bauteilen
Bei der Aktualitätsprüfung werden die verbauten 3D-Bauteile mit dem aktuellen Katalogstand verglichen.
Icons für Aktualität der Bauteile
Nicht mehr benötigte Scans löschen Sie einfach mit dem Kontextmenübefehl Dokumentenscan löschen.
Verzeichnisse anlegen und Inhalte verschieben:
Um auf der Registerseite Analysen eine gewünschte Struktur aufzubauen, stehen Ihnen folgende Befehle und Methoden zur Verfügung:
Bevor Sie auf der Basis des Dokumentenscan Analysen wie Make or Buy, etc. durchführen, können Sie die neu angelegten Verzeichnisse befüllen, sodass weitere Bauteile in die Analysen einbezogen werden.
Sie finden den Befehl Zur Analyse hinzufügen... an etlichen Stellen im Kontextmenü:
Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft, wie Sie die Verzeichnisstruktur erweitern können, um zusätzlich zur gescannten Baugruppe weitere Teile in Analysen einzubeziehen.
Sie können komplette Scans, Verzeichnisse und einzelne Teile (mehrere mit STRG-Taste selektiert) per Drag & Drop in neu angelegte Verzeichnisse verschieben.
Bereichsübergreifend kommunizieren mittels Kommentarfunktion:
Im Kontextmenü eines jeden Verzeichnisses und Projekts finden Sie unter Analyse den Befehl Dokumentenscan Kommentare....[109]
-> Es öffnet sich das Dialogfenster Dokumentenscan Kommentare. Geben Sie Ihren Kommentar ein und bestätigen Sie mit .
-> In der entsprechenden Verzeichnis- oder Projektzeile erscheint das Kommentar-Icon . Wenn Sie mit der Maus über das Icon fahren, wird der Inhalt in einer Sprechblase angezeigt.
Mit Klick auf das Kommentar-Icon öffnet sich das Dialogfenster Dokumentenscan Kommentare erneut. Es können beliebig weitere Kommentare hinzugefügt werden. Wenn Sie den Inhalt des Dialogfensters löschen (z.B. mittels markieren, ), verschwindet das Kommentar-Icon wieder.
Mittels Kontextmenübefehl Analyse -> Dokument im CAD öffnen können Sie die Scandokumente wieder im CAD öffnen.[110]
Dokumentenscan mit ERP-Integration / Statusbitmaps anzeigen
ERP-Zeileninformationen werden ebenfalls in den Dokumentenscan übernommen und angezeigt.
Bei Ausprägungen mit einem Preis größer 100 (hier im Bild 110) wird das rosa Icon angezeigt.
Ist dieses Teil nun in einer Baugruppe im CAD verwendet, dann wird die ERP-Information beim Dokumentenscan übernommen und dort ebenfalls angezeigt.
[108] Bei großen Baugruppen evtl. über Nacht laufen lassen
[109] Kommentare werden in einem gemeinsam genutzten Index, dem sogenannten "Shared Index", abgelegt, um Bereichs-übergreifendes Arbeiten (Purchineering) zu unterstützen.
[110] Dokumente, die mit einer älteren Version erstellt wurden, können nicht im CAD geöffnet werden.