powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.6.4.2.3. Volltextsuche Suchoptionen - Syntax
  • Begriffsabfrage (alphanumerisch und numerisch)

    Eine Begriffsabfrage ist die eigentliche Basis für alle Suchanfragen. Der Suchterm kann aus Text oder Zahlen oder einer Mischung von beiden bestehen.

    • Ein Begriff:

      Schraube

      Der Begriff "Schraube" kann irgendwo vorkommen, auch als Teilstring. Es wird z.B. gefunden:

      Durchgangsloch für Schrauben

      Anschlagschrauben

      Schraubenfeder

      [Hinweis] Hinweis

      Die exakte Schreibweise ist wichtig. Mit einem Wortdreher (Wnad) oder Leerzeichen (W a n d) erhalten Sie keinen Treffer.

    • Einzahl - Mehrzahl

      Einzahl- und Mehrzahlbegriff führen zum gleichen Ergebnis.

    • Mehrere Begriffe:

      Jeder Begriff/Wort muss irgendwo im Projekt vorkommen. Die Reihenfolge ist hierbei unwichtig.

      Schraube mit Schaft
      Sechskantschraube M10x50

      [Hinweis] Hinweis

      "M10x50" ist noch keine Variablensuche im eigentlichen Sinne (siehe hierzu unter Abschnitt 3.1.6.4.3, „Variablensuche“), sondern ist als Text in der Tabelle enthalten. Leerzeichen zwischen den einzelnen Parametern sind also zu beachten. "M 10 x 50" führt nicht zum Erfolg.

    • Trennung von Zeichentypen

      Mit der Eingabe von

      ABC1234DEF

      oder

      ABC-1234-DEF

      wird

      ABC 1234 DEF

      ebenfalls gefunden.[42]

    • Führende Nullen in Teilenummern

      Mit der Eingabe von

      9876

      wird

      00009876

      ebenfalls gefunden.

  • Topologische Längenmaße[43]

    Es werden nicht nur Tabellenwerte abgefragt, sondern auch topologische Längenmaße.

    Diese Erweiterung macht sich vor allem auch bei der Suche in Eigenteilekatalogen bemerkbar, denn hier stehen charakteristische Werte nicht unbedingt in der Tabelle.

    Treffer aus der Topologie werden in einer eigenen Spalte Topologie angezeigt und sind gelb markiert.

    Die Abb. zeigt ein Beispiel, wo mit dem Suchbegriff "Tischplatte 266" gesucht wurde.

    Die Abb. zeigt ein Beispiel, wo mit dem Suchbegriff "Tischplatte 266" gesucht wurde.

    In der Teileansicht finden Sie zusätzlich das Dockingfenster Topologie-Informationen mit einer detaillierten Auflistung, welche auch die Anzahl der jeweiligen Vorkommnisse enthält.

    Beispiel: Suche nach "tischplatte 266".

    Beispiel: Suche nach "tischplatte 266".

    Explizite Topologiesuche

    Eine explizite Topologiesuche verwenden Sie für detaillierte Suchen.

    Suchen Sie beispielsweise "3 Löcher mit Durchmesser 5", dann schalten Sie hierzu die Topologiesuche hinzu. Siehe hierzu unter Abschnitt 3.1.6.4.10, „Topologiesuche“.

  • Begriffsabfrage mit dem NOT-Operator

    Ein NOT-Operator kann dazu verwendet werden, um gewisse Begriffe aus den Suchergebnissen auszuschließen. Es gibt verschiedene Schreibweisen für diese Methodik.

    Schraube NOT Schaft
    Schraube !Schaft

    Damit wird beispielsweise der Treffer "Schraube mit Schaft" herausgefiltert.

    Schraube flach aufliegend NOT nicht
    Schraube flach aufliegend !nicht

    Damit wird beispielsweise der Treffer "Schraube, nicht flach aufliegend" herausgefiltert.

    [Hinweis] Hinweis

    Zwischen dem Ausrufezeichen (!) und dem auszuschließenden Begriff darf kein Leerzeichen stehen.

  • Begriffsabfrage mit dem OR-Operator

    Mit dem OR-Operator kann die Suche auf mehrere Begriffe ausgeweitet werden. Mindestens einer der Begriffe muss zutreffen.

    Sechskantschraube OR Zylinderschraube
  • Begriffsabfrage mit dem AND-Operator (Default!)

    Alle mit dem AND-Operator verbundenen Begriffe müssen im Ergebnis vorkommen. Das ist auch der Fall, wenn keinerlei Operator verwendet wird.

    Schraube AND Schaft
    Schraube Schaft

    16.2 21 90
    16.2 AND 21 AND 90
  • Begriffsabfrage mit verbindlicher Reihenfolge (Phrase) => "xyz"

    Mit der Verwendung von Anführungszeichen (") kann festgelegt werden, dass die enthaltenen Begriffe hintereinander stehen müssen.

    Beispiele:

    • Begriff ohne Anführungszeichen:

      Sechskantschrauben mit Schaft

      Diese Suche führt sowohl zu exakten Treffern als auch zu Treffern wie "Sechskantschrauben mit Flansch und reduziertem Schaft".

    • Begriff in Anführungszeichen gesetzt:

      "Sechskantschrauben mit Schaft"

      Diese Suche führt nur zu exakten Treffern wie "Sechskantschrauben mit Schaft", da die Begriffe direkt hintereinander stehen müssen.

      [Hinweis] Hinweis

      Die Verwendung des Mehrzahlbegriffs

      "Sechskantschrauben mit Schaft"

      führt zu denselben Treffern wie die Verwendung des Einzahlbegriffs.

      "Sechskantschraube mit Schaft"

    Ein "Abfrage mit Phrase" wird auch automatisch gebildet, wenn man einen Begriff mit Sonderzeichen eingibt oder Begriffe, die sich aus Buchstaben und Zahlen zusammensetzen.

    AB1-455-PDA => "AB 1 455 PDA"
  • Begriffsabfrage mit Platzhalter '*'

    • Platzhalter am Ende eines Begriffs oder einer Zahl

      • Alphanumerische Suche:

        Begriffe werden standardmäßig in sinnvolle Teilbegriffe (Teilstrings laut Wörterbuch) zerlegt.

        Mit "Tisch" können Sie "Tischplatte" auch ohne Verwendung des Platzhalters * finden.

        Mit "Tisc" können Sie aber nicht fündig werden. In diesem Fall müssten Sie mit "Tisc*" suchen.

      • Numerische Suche:

        Bei Zahlen wird der Platzhalter * am Ende NICHT automatisch angefügt.[44]

        Beispiel:

        Gesucht wird:

        12345678
        • Die Suche mit

          1234567

          ist nicht erfolgreich.

        • Die Suche mit

          1234567*

          ist erfolgreich.

    • Platzhalter am Anfang eines Begriffs oder einer Zahl

      [Hinweis] Hinweis

      Einschränkung:

      Der gesuchte Begriff (alphanumerisch oder numerisch) muss sich in NN, NB, CNSORDERNO (Bestellnummer) oder ERP_PDM_NUMBER befinden.

      Der Platzhalter muss sich am Anfang ODER am Ende des Suchbegriffs befinden. Vorne und hinten gleichzeitig ist nicht möglich.

      Beispiel:

      Gesucht wird:

      AN102822
      • Die Suche mit

        *2822

        ist erfolgreich.

    • Platzhalter in der Mitte eines Begriffs oder einer Zahl ist NICHT möglich.

    [Hinweis] Hinweis

    Die Verwendung des Features erfordert einen aktuellen Volltextsuchindex!

    [Hinweis] Hinweis

    Begriffe mit einem Platzhalter auszustatten, beeinflusst die Performance sehr stark (negativ)!

  • Begriffsabfrage mit Platzhalter '?'

    Der Platzhalter '?' lässt ein beliebiges einzelnes Zeichen statt des Platzhalters (?) zu. Es ist möglich, mehrere Platzhalter zu setzen, an jeder beliebigen Position.

    ABC-5?6

    Verwenden Sie diese Option für Ersetzungen in Bestellnummern. Also z.B. in einem Suchbegriff wie ABC-1234-3421 oder ABC783892. Zur Ersetzung in Wörtern ist die Option nicht gedacht.

  • Wildcard-Abfrage für ganzes Verzeichnis

    Siehe Abschnitt 3.1.6.4.2.3.1, „Wildcard-Abfrage für ganzes Verzeichnis“.

  • Syntax für Tabellenvariablen

    Volltextsuche und Variablensuche können im Eingabefeld kombiniert werden. Bei Zahlen wird automatisch mm angenommen.

    Verbinden Sie den Variablennamen über einen mathematischen Operator mit bestimmten Werten.

    • Variablenname mit konkretem Wert

      Sechskantschraube L1 = 400
    • Verwenden Sie mathematische Operatoren, um nach mehreren Variablen zu suchen.

      [Hinweis] Hinweis

      Beim Suchbegriff spielt die Groß-, Kleinschreibung keine Rolle.

      Operatoren wie AND, NOT, OR hingegen müssen groß geschrieben werden.

      Sechskantschraube L > 150 AND D = 20
      Sechskantschraube L = 150 OR D = 20
    • Als Vergleichsoperator kann nicht nur das Ist-Gleich (=) verwendet werden, sondern alle gängigen mathematischen Operatoren (=, <, <=, >, >=).

      Sechskantschraube L >= 120 AND L < 160 AND D = 22
    • Verwenden Sie Klammern

      Beispiel 1:

      Es sollen Sechskantschrauben, entweder mit der Bezeichnung M10x50 oder M10x60, gefunden werden.

      Suchbegriff:

      Sechskantschraube (M10x50 OR M10x60)

      Beispiel 2:

      Es sollen Linsenschrauben, entweder mit Material St37 oder St70, gefunden werden.

      Suchbegriff:

      linsenschraube (st37 OR st70)
3.1.6.4.2.3.1. Wildcard-Abfrage für ganzes Verzeichnis

Mit einer Wildcardsuche (*) im Eingabefeld Volltextsuche werden alle Projekte des unter Suchen in eingestellten Verzeichnisses ausgegeben.

Das ist beispielsweise interessant für eine Cloud Map Suche oder auch den Export der Suchergebnisliste eines ganzen Verzeichnisses.

Cloud Map Suche:

Es werden alle Griffe des entsprechenden Verzeichnisses in der Cloud Map dargestellt.

Es werden alle Griffe des entsprechenden Verzeichnisses in der Cloud Map dargestellt.

Suchergebnisse in einer Datei speichern :

Klicken Sie auf die Schaltfläche .

Es öffnet sich das entsprechende Dialogfenster. Hier können Sie die gewünschten, zu exportierenden Spalten bestimmen. Es können alle Suchergebnisse des Verzeichnisses oder nur die selektierten gespeichert werden.



[42] Auch andere Sonderzeichen als der Bindestrich werden so behandelt.

[43] Nach einem Versionsupdate, was diese Funktionalität enthält, muss der Volltextsuchindex neu indiziert werden.

[44] In V10 konnte man den Platzhalter am Ende des Suchbegriffs weglassen, in V11 wird er auch am Ende benötigt.