powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.9.4.1. AVI Format exportieren

Die Einstellungen nehmen Sie auf den Registerseiten AVI Optionen und Querschnitt vor, die unten beschrieben werden.

Export im AVI-Format

Export im AVI-Format

Registerseite AVI Optionen

  • Bild Einstellungen:

    Breite in Pixel, Höhe in Pixel

    Tragen Sie in die Eingabefelder die gewünschte Höhe und Breite ein.

  • Animation Einstellungen:

    • Ansicht:

      Wählen Sie im Listenfeld die gewünschte Ansicht:

      • Vorne

      • Hinten

      • Rechts

      • Links

      • Oben

      • Unten

      • Isometrisch

    • Bitmapformat:

      In aller Regel belassen Sie den Defaultwert "RGB32".

      Ansonsten wählen Sie im Listenfeld das gewünschte Bitmapformat.

    • Animation Frame:

      Frames pro Rotation

      [Hinweis] Hinweis

      Beachten Sie hier die Wechselwirkung mit den Einstellungen unter Rotation Einstellungen.

      Beispiel:

      Wenn Sie einen Rotationsschritt auf 1° festlegen, benötigen Sie hier 360 Frames pro Rotation, damit eine volle Rotation ausgeführt wird.

      Je mehr Frames, desto größer wird die Datei.

    • Abstand zwischen Bildern in 1/100 Sek. (1-255)

      Die Rotationsgeschwindigkeit ergibt sich aus dieser Einstellung und der Einstellung Animation Frame.

    • 3D Vorlage:

      Sie können den Farbstil an das Layout von PARTsolutions-Versionen, CAD-Systemen und weiteren Stilvorlagen angleichen:

      8.1, 9.0, Purist, Metal, Wood, Catia V5, Solid Edge, SolidWorks, NX, One Space Designer, Pro/Engineer, Inventor

    • Transparenz:

      Um einen transparenten Hintergrund zu erhalten, aktivieren Sie die Option.

      Nicht transparent

      Nicht transparent

      Transparent

      Transparent

  • Codec Einstellungen:

    • Codec

      Wählen Sie im Listenfeld den gewünschten Codec.

      [Hinweis] Hinweis

      Die Listenwerte sind nicht fest, sondern werden aus Ihrem System ausgelesen.

      Die beste Qualität liefert die Einstellung Kein Codec. Allerdings entstehen ohne Codec sehr große Dateien.

      Wählen Sie aus der Liste einen Codec, bei dem Qualität und Dateigröße im gewünschten Verhältnis stehen.

    • Skalierung: Defaultwert '1' (kleinst möglicher Wert)

      Zeitliche Skalierung. Je größer die Zahl, umso langsamer die Bewegung.

    • Frames pro Sekunde: 24

      Je mehr Frames pro Sekunde, desto runder die Bewegung, aber umso größer auch die Datei.

    • Bytes pro Sekunde: Default = 500

      Diese Einstellung betrifft die Qualität.

    • Qualität (0 - 10): Default: 10

      Allgemeine Einstellung für die Qualität

    • Keyframe alle: Defaultwert =1

      In der Regel belassen Sie diese Einstellung. Eine Änderung auf '2' würde die Anzahl der Keyframes halbieren.

    • Interleaving:

      Audio- und Videodaten werden ineinander verzahnt abgespeichert.

  • Rotation Einstellungen:

    Optional können Sie die Rotationsschrittweite in Grad für die einzelnen Achsen bestimmen.

  • Zieldatei:

    Mittels Durchsuchen ... öffnet sich der Explorer.

    Ändern Sie bei Bedarf Pfad und Dateiname. Belassen Sie in jedem Fall die Dateiendung.

Registerseite Querschnitt

  • Querschnitt

    Schnittebene:

    Wählen Sie im Listenfeld YZ-Ebene, XZ-Ebene oder XY-Ebene

    '+' oder '-' (spiegelverkehrte Darstellung des Schnittes)

    Verschiebung der Schnittebene:

    Tragen Sie im Eingabefeld die gewünschte Verschiebung ein. (Der Zahlenwert bezieht sich auf die Maßeinheit des Bauteils.)

  • Viertelschnitt

    Um einen Viertelschnitt zu erzeugen, aktivieren Sie sowohl das Auswahlkästchen bei Querschnitt, als auch das Auswahlkästchen bei Viertelschnitt.

    Für die Einstellungen gilt analog dasselbe wie bei Querschnitt.

Querschnitt

Querschnitt

Viertelschnitt

Viertelschnitt