Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Bei aktivierter LIVEsearch wird im Hintergrund während der Modellierung das Modell on the fly gescannt und geometrisch ähnliche Teile aus dem eingestellten Suchbereich gefiltert und im Dialogbereich LIVEsearch eingeblendet. Sobald ein CAD-Feature abgeschlossen ist, wird eine neue Suche angestoßen und die Suchergebnisse werden aktualisiert. So erhält der Konstrukteur Informationen zu bereits vorhandenen Teilen für eine mögliche Wiederverwendung oder zu adäquaten Kaufteilen.[23]
LIVEsearch aktivieren oder deaktivieren
Klicken Sie im PARTsolutions Menü oder der Toolbar auf LIVEsearch aktivieren oder deaktivieren. Sie erhalten eine kurze Hinweismeldung zum aktuellen Zustand.
Bei aktivierter LIVEsearch wird im Hintergrund während der Modellierung das Modell on the fly gescannt und geometrisch ähnliche Teile aus dem eingestellten Suchbereich gefiltert und im Dialogbereich LIVEsearch eingeblendet. Sobald ein CAD-Feature abgeschlossen ist, wird eine neue Suche angestoßen und die Suchergebnisse werden aktualisiert (Der genaue Modus ist konfigurierbar. Siehe unten.).
Im deaktivierten Zustand läuft keine Suche im Hintergrund. Die LIVEsearch kann trotzdem jederzeit aufgerufen werden (siehe nächster Punkt).
Ergebnisse der LIVEsearch anzeigen
Unabhängig vom eingestellten Automatismus können Sie die LIVEsearch jederzeit manuell aufrufen.
Klicken Sie im PARTsolutions Menü oder der Toolbar auf Ergebnisse der LIVEsearch anzeigen.
Bei jeder Modelländerung werden im Dialogbereich LIVEsearch passende Teile angezeigt.
Der Dialogbereich wird für ein paar Sekunden eingeblendet (Zeit ist einstellbar, siehe unten).
Ergebnisse in PARTdataManager oder Seamless laden: Den entsprechenden Button (je nach Zustand) finden Sie rechts im LIVEsearch-Dialog.
Kontextmenü über Suchergebnis:
Teil öffnen: Je nach Einstellung werden Teile in Seamless oder PARTdataManager geöffnet.
Mit Suchteil vergleichen: Referenzteil und gefundenes Teil werden für eine detaillierte Analyse in den Bauteilvergleich geladen.
Details zum Bauteilvergleich finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.10, „Bauteilvergleich“.
Anzeigeposition LIVEsearch: Die LIVEsearch wird im CAD-System ganz unten angezeigt. Sie können die Leiste aber frei an die Wunschposition bewegen. Mit Doppelklick nimmt die Leiste wieder ihre ursprüngliche Position ein.
Klicken Sie auf das Icon , um den Einstellungsdialog aufzurufen.
Wenn die Option Size-dependent nicht aktiviert ist, erhalten Sie evtl. hohe geometrische Ähnlichkeiten, auch bei Teilen, die sich stark hinsichtlich ihrer Größen unterscheiden.
Arbeiten Sie mit dem Bauteilvergleich (Sie können das Fenster auch auf einen zweiten Monitor verschieben); so haben Sie die Vergleichsteile vor Augen. Wenn Sie zusätzlich die Option Bestes Ergebnis automatisch im Bauteilvergleich aktualisieren aktivieren, haben Sie bei allen Änderungsschritten am Modell sofort den Vergleich zum aktuell besten Vergleich. Im Bauteilvergleich sehen Sie auch die topologischen Werte.
Gespiegelte Teile filtern: Wenn Sie die Option aktivieren, werden gespiegelte Teile herausgefiltert.
Suche in: Optional können Sie die durchsuchten Verzeichnisse einschränken. (Default ist "Alle Kataloge")
Suche nach: Suchen Sie nach Teilen und Teilefamilien oder nur nach Teilen. (Vgl. Abschnitt 3.1.6.7.1, „Anzeigemodus“).
Bestes Ergebnis automatisch im Bauteilvergleich aktualisieren:
Das blau dargestellte Teil ist das Suchteil (aktuell im CAD fokussiertes Teil), das rot dargestellte Teil das Vergleichsteil.
Nehmen Sie die
Einstellungen in der Konfigurationsdatei unter $CADENAS_USER/seamless.cfg
:
CloseTimeout: Zeit in Sekunden nach der das Pop-Up-Fenster geschlossen wird.
SearchFolders: Tragen Sie die gewünschten Suchpfade kommasepariert ein.
SearchFolders=cat/norm/,cat/ownparts
SearchTemplate: Option um die Geosuchtemplates für die Livesuche einzustellen. Belassen Sie die Einstellung standardmäßig
SearchTemplate=SystemTemplate7
WorstResult: Geometrische Ähnlichkeit des schlechtesten Ergebnisses
Schlüssel zur Steuerung der Aktualisierungsfrequenz der LIVESEARCH
Wenn keine Einstellungen vorgenommen werden, wird die Anzeige bei jeder Featureänderung aktualisiert. Wenn Sie dies nicht möchten, können Sie Pausen konfigurieren.
Der Defaultwert ist jeweils 0, was einer Deaktivierung des Schlüssels gleichkommt.
Bei Werten > 0 wird ausgewertet. Der Unterschied zwischen den ersten beiden und letzten beiden Schlüsseln ist minimal. Verwerden Sie also am besten nur die ersten beiden.
TimeoutAfterFeature: Zeit bis Suche nach Featureänderung erneut startet (sec.)
TimeoutAfterSearch: Minimale Zeit, die zwischen zwei Suchen liegen muss (sec.)
SaveTimeoutAfterFeature: Zeit zwischen Feature Ende und dem Speichervorgang (PSOL-intern) (sec.)
SaveTimeoutAfterSearch: Minimale Zeit, die zwischen dem Speichern (PSOL-intern) zweier Suchen liegen muss (sec.)
Umstellung auf
STEP statt STL ist in der partsol.cfg
vorzunehmen. Diese
liegt im Userverzeichnis (%appdata%\partsolutions\user\).
Aktuell[24] unterstützte CAD-Systeme: