Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
2.5.13.2. Zusatzinformationen
2.5.13.2.5. Physikalische
Eigenschaften aus PARTsolutions
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Wenn auf Seiten von PARTsolutions die physikalischen Eigenschaften in der CNS-Klassifikation gesetzt sind, dann werden diese beim Export ebenfalls an das CAD-System übergeben.
Im PARTdataManager werden die Attribute der CNS-Klassifikation im Index-Baum, im Kontextmenü eines Bauteils unter Menüpunkt Teileinformationen angezeigt.
Im Folgenden wird erläutert, wie sich Solid Edge in verschiedenen Szenarien verhält:
Wenn ein Material aus PARTsolutions übergeben wurde, dann wird dieses immer angelegt (aus diesem ergibt sich die Dichte).
Wenn zusätzlich eine exakte Dichte aus PARTsolutions übergeben wurde, dann wird die exakte Dichte gesetzt[9] ohne den Rest der physikalischen Eigenschaften, die durch das Material gegeben sind, zu verlieren.
Wenn keine exakte Dichte aus PARTsolutions übergeben wurde, aber eine exakte Masse aus PARTsolutions übergeben wurde, dann wird die Dichte berechnet (das Volumen ist über das Modell selbst gegeben | Dichte = Masse / Volumen).
Wenn kein Material, keine Masse und keine Dichte aus PARTsolutions übergeben wurden, dann kann die Dichte nicht angelegt werden.
Es ist nicht möglich, das Volumen direkt zu setzen, denn das Volumen ist über das geometrische Modell definiert.
Außerdem ist es nicht möglich, die Masse direkt zu setzen. Die Masse wird indirekt durch Berechnung über die Dichte gesetzt (Dichte = Masse / Volumen).
Wenn sowohl die genaue Masse, als auch die genaue Dichte aus PARTsolutions übergeben wurden, dann wird die genaue Dichte gesetzt.
[9] D.h., wenn eine exakte Dichte aus PARTsolutions explizit übergeben wurde, dann wird diese verwendet und nicht die über das Material zugeordnete.
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.5.13.2.4. Mehrere Solid Edge Versionen im Parallelbetrieb | Zum Anfang | 2.5.13.2.6. Problembehandlung |