Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Per Default ist nur die Volltextsuche sichtbar und aktiviert. Die übrigen Suchmethoden sind "eingeklappt" . Der Bereich kann aber jederzeit aufgeklappt und andere Suchmethoden hinzugenommen oder alternativ verwendet werden.
Geben Sie im Eingabefeld einen Suchbegriff ein und klicken Sie auf .
Hinweis | |
---|---|
Sie können Text und Zahlenwerte kombinieren. Durchsucht wird sowohl die Tabelle (ERP-Spalten und Sachmerkmale) als auch topologische Werte. |
Neben der Volltextsuche stehen noch einige weitere Suchmethoden zur Verfügung, die auch untereinander kombiniert werden können:[39][40]
Für Details siehe Abschnitt 3.1.6.4.1, „Wann welche Suchmethode?“.
Neben oder anstelle der Volltextsuche können Sie andere Suchmethoden verwenden.
Klappen Sie den Bereich der Suchmethoden mittels Pfeiltaste auf.
-> Sie sehen eine Auflistung aller Suchmethoden.
Klicken Sie auf den Link der gewünschten Suchmethode.
-> Es öffnet sich der jeweilige Einstellungsdialog. Nach Übernahme der Einstellungen wird die Suchmethode unterhalb der Volltextsuche mit Auswahlkästchen und Entfernen-Button angezeigt. Außerdem sehen Sie neben der Suchmethode auch die verwendeten Einstellungsparameter.
In dieser beispielhaften Abbildung sind alle Suchmethoden bereits einmal benutzt worden und somit aufgelistet. Die Volltextsuche und die Topologiesuche sind aktiviert und werden beim nächsten Suchlauf verwendet.
Klicken Sie auf den Entfernen-Button .
Deaktivieren Sie das Auswahlkästchen .
Klicken Sie zum Zufügen einer Suchmethode auf den grünen Plus-Button und dann auf die gewünschte Methode.
-> Es öffnet sich der jeweilige Einstellungsdialog. Nach Übernahme der Einstellungen wird das entsprechende Icon der jeweiligen Methode(n) mit aktiviertem Auswahlkästchen angezeigt.
Neben der Verwendung der Suchfunktionen können Sie natürlich auch die Verzeichnisstrukturen manuell durchsuchen.
Selektieren Sie beispielsweise auf der Registerseite Teileauswahl den Unterpunkt Kataloge oder Klassifikationen und durchsuchen Sie die jeweilige Verzeichnisstruktur nach dem gewünschten Bauteil.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Unterpunkten (Kataloge | Klassifikationen | Favoriten | Verlauf | Dokumentenscan) finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.4.11, „Teileauswahl über Verzeichnisstrukturen“.
[39] nur Skizzensuche (2D) und Geometrische Suche(3D) nicht miteinander
[40] Volltextsuche und Variablensuche stehen standardmäßig immer zur Verfügung. Für die übrigen Suchmethoden wird die Lizenz "CNS200x*PSADDONS*COMPLEXSEARCH" benötigt.
Informationen, wie Sie prüfen können, ob eine bestimmte Lizenz zur Verfügung steht, finden Sie unter Abschnitt 6.5.1, „Lizenzinformationen“.