Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Wenn auf Seiten von PARTsolutions die physikalischen Eigenschaften in der CNS-Klassifikation gesetzt sind, dann werden diese beim Export ebenfalls an das CAD-System übergeben.
Im PARTdataManager werden die Attribute der CNS-Klassifikation im Index-Baum, im Kontextmenü eines Bauteils unter Menüpunkt Teileinformationen angezeigt.
In Inventor sind die pyhsikalischen Eigenschaften aufrufbar unter iProperties -> Registerseite Physikalisch.
Die folgenden Punkte zeigen, wie sich Inventor in verschiedenen Szenarien verhält:
Wenn ein Material aus PARTsolutions übergeben wurde, dann wird dieses angelegt (aus diesem ergibt sich die Dichte).
Es ist nicht möglich, die Dichte direkt zu setzen, denn die Dichte muss durch das Material definiert werden.
Wenn ein Volumen aus PARTsolutions übergeben wurde, dann werden die Masse und die Dichte über Inventor berechnet.
Wenn eine Masse aus PARTsolutions übergeben wurde, dann werden das Volumen und die Dichte über Inventor berechnet.
Wenn eine Masse und ein Volumen aus PARTsolutions übergeben wurde, dann wird die Dichte immer direkt berechnet. (Dichte aus dem Material wird überschrieben | Dichte = Masse / Volumen)
Klicken Sie zum Berechnen der Masse, der Fläche, des Volumens und der Dichte auf Aktualisieren.
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.5.7.2.3. Abgeleitete Teile / Baugruppen erzeugen | Zum Anfang | 2.5.7.2.5. Export per Makro |