powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.14.3.1.2. Filter für die Ergebnisse:

Mittels Dialogbereich Filter für die Ergebnisse können Ergebnisse weiter eingeschränkt werden. Verfügbar ist der Filter Variablensuche. Die Funktion kann mit Klick auf Suchfunktion hinzufügen auch mehrmals verwenden.

[Hinweis] Hinweis

Der Filter betrifft die Ergebnisteile, nicht die Suchteile.

Die Funktionsweise entspricht den Standardsuchfunktionen:

[Hinweis] Hinweis

Sie können einen Report auch auf der Basis von Vorzugsteilen erstellen. Aktivieren Sie hierzu vor der Report-Erstellung in der ERP-Werkzeugleiste den Filter Vorzugsreihen an/aus . Der Report verwendet dann nur die angezeigten, gefilterten Teile. Details hierzu finden Sie unter ???.

3.1.14.3.1.2.1. Beispiel - Rohteilsuche kombiniert mit Variablensuche

Im vorliegenden Beispiel soll für ein bestehendes Fertigteil ein geeignetes Rohteil gesucht werden. Da Materialgruppen oft durch bestimmte Buchstabenkürzel in der ERP-Nummer wiedergespiegelt werden, macht eine Kombination der Rohteilsuche mit einer Variablensuche nach ERP-Nummer Sinn.

  1. Selektieren Sie das gewünschte Projekt bzw. Verzeichnis im Indexbaum.

  2. Öffnen Sie via Extras Menü -> Rohteilsuche -> Rohteile für Fertigteil suchen -> Report erstellen... oder alternativ über den Kontextmenübefehl auf dem selektierten Projekt oder Verzeichnis das entsprechende Dialogfenster.

    Dialogfenster "Rohteile für Fertigteil suchen"

    Dialogfenster "Rohteile für Fertigteil suchen"

  3. Passen Sie bei Bedarf die Standard-Einstellungen für die Rohteilsuche an. Siehe oben.

    Um die Variablensuche hinzuzufügen, klicken Sie im Abschnitt Filter für die Ergebnisse auf den blauen Link Variablensuche.

    Filter für die Ergebnisse

    Filter für die Ergebnisse

  4. -> Es öffnet sich das Dialogfenster Variablensuche.

    Dialogfenster "Variablensuche"

    Dialogfenster "Variablensuche"

    Tragen Sie bei der Variablen ERP_PDM_NUMBER das Anfangskürzel der gewünschten Materialgruppe ein.

    Auf diese Weise werden aus der ursprünglichen Ergebnisliste diejenigen Teile herausgefiltert, deren ERP-Nummer mit 'BCD' beginnt.

    Klicken Sie auf Übernehmen.

  5. -> Sie sehen nun im Dialogfenster Rohteile für Fertigteil suchen unter Filter für die Ergebnisse Ihren Eintrag. Der Filter ist bereits aktiviert .

    Filter gesetzt

    Filter gesetzt

    Damit die ERP-Nummer im Bericht angezeigt wird, fügen Sie diesem noch unter Benutzerdefinierte Variablen die Variable ERP_PDM_NUMBER hinzu.

    Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche .

    Benutzerdefinierte Variable setzen

    Benutzerdefinierte Variable setzen

  6. -> Es öffnet sich das Dialogfenster Benutzerdefinierte Variablen.

    Dialogfenster "Benutzerdefinierte Variablen"

    Dialogfenster "Benutzerdefinierte Variablen"

    Klicken Sie auf Hinzufügen, wählen Sie über das Listenfeld die Variable ERP_PDM_NUMBER und bestätigen Sie mit OK. Siehe oben.

  7. -> Sie sehen nun im Dialogfenster Rohteile für Fertigteil suchen unter Benutzerdefinierte Variablen Ihren Eintrag.

    Benutzerdefinierte Variable gesetzt

    Benutzerdefinierte Variable gesetzt

    Starten Sie die Suche mit Klick auf OK.

  8. Im Bericht erscheinen nur Teile mit dem ERP-Nummer-Kürzel 'BCD' und die Nummer wird an jedem Teil angezeigt.

    Bericht

    Bericht

  9. Im Bericht öffnen Sie mit Klick auf Teil suchen... das Dialogfenster Suchen.

    Dort können Sie z.B. nach einer bestimmten ERP-Nummer filtern oder auch anderen Variablen, die im Bericht selbst nicht angezeigt werden.

    Teil suchen...

    Teil suchen...

    Mit Doppelklick auf ein Ergebnisteil springen Sie im Bericht direkt zur betreffenden Stelle.

  10. Im Indexbaum werden Projekte/Verzeichnisse, auf deren Basis Berichte ausgeführt wurden, mit dem Icon Verfügbare Analysen gekennzeichnet. Wenn Sie die Maus über das Icon führen, sehen Sie in der Kurzinformation um welche Berichte es sich handelt.