powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.9.2.3. Registerseite "Ebenen" und "Exportoptionen" - AutoCAD DWG 2D

[Hinweis] Hinweis
  • Beim Export in die dwg-Datei werden die Informationen der Registerseite Ebenen in der Datei abgelegt.

    Beispiel: "Dicke Linien" landen auf Layer "AM_0" und sind in der dwg-Datei in Gelb angelegt.

    Beispiel: "Dicke Linien" landen auf Layer "AM_0" und sind in der dwg-Datei in Gelb angelegt.

    Wird die Datei in eine bestehende Zeichnung eingefügt, dann haben die AutoCAD-Einstellungen Priorität.

    Beispiel: Mechanical-Layer-Manager: AM_0 = weiß. Das eingefügte Teil wird mit weißer "Dicker Linie" dargestellt.

    Beispiel: Mechanical-Layer-Manager: AM_0 = weiß. Das eingefügte Teil wird mit weißer "Dicker Linie" dargestellt.

    Wird die Datei einzeln geöffnet, dann erfolgt die Darstellung mit der in der dwg-Datei bestimmten Layer-Farbe.

  • In AutoCAD nicht vorhandene Layer/Ebenen werden entsprechend der Vorgaben angelegt.

  • Wenn Sie AutoCAD-Ebenen-Informationen überschreiben möchten, dann verwenden Sie die Registerseite Exportoptionen.

    Beispiel: In diesem Fall werden die "Dicken Linien" in Blau dargestellt.

    Beispiel: In diesem Fall werden die "Dicken Linien" in Blau dargestellt.

  • Registerseite Ebenen

    Registerseite "Ebenen" - AutoCAD DWG 2D

    Registerseite "Ebenen" - AutoCAD DWG 2D

    • Verzeichnis nach Export öffnen (einmalig)

    • Zieldatei

    • Version

  • Registerseite Exportoptionen

    Registerseite "Exportoptionen" - AutoCAD DWG 2D

    Registerseite "Exportoptionen" - AutoCAD DWG 2D

    • Einfügeposition: Die Einfügeposition im CAD-System lässt sich bereits in PARTsolutions festlegen - vorausgesetzt, Ihr CAD-System unterstützt diese Funktion. Geben Sie die X- und Y-Koordinate an.

    • Optionen:

      • Anschließend in die aktive AutoCAD Anwendung einfügen:

      • Keine Attribute generieren: ...verhindert, dass bestimmte Attribute (z.B. Texte aus PARTproject) beim Export mit ans CAD-System übergeben werden.

      • Art der Bemaßungen:

        • Automatisch:

          Wenn eine symbolische Bemaßung erzeugt werden kann, dann wird diese verwendet, ansonsten die aufgelöste.

        • Nur symbolische Bemaßungen:

          Eine in eCAT für das Bauteil erzeugte Bemaßung oder eine im PARTdataManager vor dem Export erzeugte Bemaßung wird als solche erkannt.

          Wenn Sie diese Option verwenden, wird die Bemaßung als "echte" Bemaßung erzeugt. Nach Selektion wird der entsprechende Dialog angezeigt.

        • Nur aufgelöste Bemaßungen:

          Bemaßungen und Texte werden nur als einzelne Elemente erzeugt.

    • Linien- und Farbeinstellungen:

      Per Default sind die Einstellungen auf by layer gesetzt. Die Farb- und Linieneinstellungen sind so a) von den Layer-Einstellungen im CAD-System bzw. b) von den Einstellungen auf der Registerseite Ebenen abhängig. Sie können explizit in den Listenfeldern andere Einstellungen für Linien und Farben wählen, welche die Ebenen-Einstellungen überschreiben.