Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
...öffnet die nächst tiefere Verzeichnisebene. Bei Objekten (Einzelteile/Baugruppen) wird in die Teileansicht gewechselt und das Objekt geladen.
Sofern Sie bei der Kataloginstallation die alten Versionen behalten haben, können Sie über das Untermenü von Versionen die alten Versionen öffnen bzw. zum Bauteilvergleich hinzufügen.
Alle Versionen zum Bauteilvergleich hinzufügen:
-> Die Projektversionen werden im Dialogfenster Bauteilvergleich geladen.
Bei klassifizierten Teilen finden Sie im Kontextmenü den Befehl Zur Klasse springen und im Untermenü die entsprechenden Klassen (eine oder mehrere).
Mit Klick auf die Klasse wird das entsprechende Teil auf der Registerseite Klassen geöffnet.
Die beim Anlegen/Ändern eines Projekts (Bauteil/-gruppe) gemachten Angaben (Speicherort, Bezeichnung, Autor, etc.) sind im Fenster Teileinformationen abrufbar. |
Der Menüpunkt enthält (maximal) folgende Unterpunkte:
Bei den folgenden Kontextmenübefehlen wird zuerst das entsprechende Dialogfenster der Suchmethode aufgerufen. Danach kann die Suche ausgeführt werden. Das zu durchsuchende Verzeichnis ist bereits als Filter eingestellt (siehe unter Suchen in).
Volltextsuche (detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.4.2, „Volltextsuche“)
Variablensuche (detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.4.3, „Variablensuche“)
Skizzensuche (2D) (detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.4.5, „Skizzensuche (2D)“)
Geometrische Suche (3D) (detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.4.4, „Geometrische Suche (3D)“)
Farbsuche (detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.4.6, „Farbsuche“)
Topologiesuche (detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter ???)
Bauteilvergleich: Als 1. Bauteil laden; Bauteilvergleich: Als 2. Bauteil laden; Bauteilvergleich: Bauteil hinzufügen
Diese Befehle stehen auf Projektebene und innerhalb der Suchergebnisse zu Verfügung. Hiermit laden Sie Bauteile in den Bauteilvergleich.
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Komplexe Suche.
Der Befehl steht nur auf Projektebene zu Verfügung. Die Geometrische Suche wird unmittelbar ausgeführt.
Der Befehl steht nur in der Tabelle zur Verfügung.
Insbesondere bei Eigenteilkatalogen, in welchen heterogene Teile mit ganz unterschiedlichem Aussehen in einem Klassifikationsprojekt zusammengefasst sind, ist die Sortierung der Tabelle nach geometrischer Ähnlichkeit hilfreich.
Der Befehl steht nur auf Projektebene zu Verfügung. Es werden automatisch die Ansichtsskizzen erstellt. Diese können danach im Skizzierer modifiziert und dann für eine Skizzensuche verwendet werden.
Siehe Abschnitt 3.1.1.6.4.5.2.2, „Skizzen automatisch aus 3D erstellen und modifizieren“.
Der Befehl steht nur auf Projektebene zu Verfügung. Das betreffende Bauteil wird als Wurzelknoten an den Cloud Navigator übergeben und es wird unmittelbar die Suchemethode Geometrische Suche (3D) ausgeführt.
Der Menüpunkt Purchineering enthält folgende Unterpunkte:
Das aufrufende Projekt oder Verzeichnis wird im entsprechenden Dialog gleich als Suchquelle eingetragen.
Detaillierte Informationen finden Sie unter Abschnitt 3.1.2.3.1, „Purchineering“.
Das aufrufende Projekt oder Verzeichnis wird im entsprechenden Dialog gleich als Suchquelle eingetragen.
Detaillierte Informationen finden Sie unter Abschnitt 3.1.2.3.2, „Dubletten Report“.
Das aufrufende Projekt oder Verzeichnis wird im entsprechenden Dialog gleich als Suchquelle eingetragen.
Detaillierte Informationen finden Sie unter Abschnitt 3.1.2.3.3, „Rohteilsuche“.
Führen Sie eine Internet-Suche mit Preisvergleich aus.[107]
Häufig benötigte Verzeichnisse oder Projekte können Sie über den Kontextmenübefehl Zu Favoriten hinzufügen auf der Registerseite Favoriten abspeichern.
Sie finden den Kontextmenübefehl Zu Favoriten hinzufügen auf den Registerseiten Kataloge, Symbole, Details, Klassen, Verlauf, Analysen und bei Suchergebnissen.
Selektieren Sie das Projekt oder Verzeichnis, welches Sie unter den Favoriten aufnehmen möchten.
Klicken Sie auf den Kontextmenübefehl Zu Favoriten hinzufügen.
-> Es öffnet sich das Dialogfenster Zu Favoriten hinzufügen.
Im Dialogfenster wird die bereits bestehende Verzeichnisstruktur angezeigt.
Sie haben nun folgende Optionen:
Wählen Sie im Verzeichnisbaum das gewünschte Verzeichnis aus oder legen Sie bei Bedarf mittels zuvor weitere Verzeichnisse an.
Wählen Sie im Listenfeld unter Historie den gewünschten Speicherpfad aus.
Bei jedem Abspeichern wird die Historie der Zielordner ebenfalls gespeichert.[108]
Bestätigen Sie abschließend mit .
-> Ihre Auswahl steht nun auf der Registerseite Favoriten zur Verfügung.
Ab PARTsolutions Version 9.04 finden Sie in der PARTdataManager Teileauswahl einen neuen Reiter Analysen mit der Funktion Dokumentenscan.
Überprüfen der Aktualität von PARTsolutions-Bauteilen einer im CAD geladenen Baugruppe
Analyse, welche Bauteile einer Baugruppe Eigenteile und welche PARTsolutions-Teile sind
Anwenden von Purchineering Analysefunktionen auf die Ergebnisstruktur (optional plus manuell zugefügte weitere Bauteile)
Mittels Zur Analyse hinzufügen... können zusätzliche Verzeichnisse und Projekte in die Analysen einbezogen werden.
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.2.2, „Dokumentenscan / Analysen“.
...löscht das markierte Projekt / Verzeichnis aus dem Verzeichnisbaum.
Hinweis | |
---|---|
Über PARTadmin (siehe Abschnitt 1.1.3.4.3, „Symbole und Darstellung im Indexbaum“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration) kann das Verzeichnis/Projekt wieder in die Struktur aufgenommen werden. |
Um ein Verzeichnis umzubenennen, selektieren Sie dieses, und wählen im Kontextmenü Verzeichnis umbenennen.
Um einen Ordner oder eine ganze Verzeichnisstruktur unterhalb des markierten Verzeichnisses einzurichten, wählen Sie im Kontextmenü Neues Verzeichnis anlegen. -> Es öffnet sich das Dialogfenster Neues Verzeichnis.
Geben Sie den gewünschten Namen ein und bestätigen Sie mit . |
|
In Dokumentenprojekten können Sie ergänzende Informationen (z.B. Maßblätter) an ein Projekt anhängen. Gängige Dateiformate sind in diesem Zusammenhang *.html, *.pdf und *.doc.
Markieren Sie zunächst das Verzeichnis, in welches das Dokumentenprojekt aufgenommen werden soll.
Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:
Name für die Projektdatei: (wird intern verwendet). Beschreibung: ...erscheint als Titel des Dokuments in der PARTdataManager-Oberfläche. Dokumentdatei: Speicherort des Dokuments. Hier im Beispiel "pdf". Weitere übliche Formate sind z.B. "html" und "doc". |
Voransicht: Speicherort des Voransichtssymbols
Öffnen mit: Sollte das Dateiformat im System nicht bekannt sein, können Sie selbst ein Programm angeben, das zur Anzeige des Dokuments gestartet werden soll. Hier im Beispiel "Acrobat Reader".
|
Hinweis | |
---|---|
%1 am Ende der Pfadangabe nicht vergessen! (Platzhalter für die Datei) Bei englisch-sprachigen Betriebssystemen sind zusätzlich Anführungszeichen zu verwenden ("%1"). |
Vorschau: Speicherort des Voransichtssymbols
Öffnen mit: Sollte das Dateiformat im System nicht bekannt sein, können Sie selbst ein Programm angeben, das zur Anzeige des Dokuments gestartet werden soll.
Hinweis | |
---|---|
Wenn Sie bei einem bestimmten Dateityp (z.B. *.html) nicht das vorgegebene Programm (z.B. Internet Explorer) starten wollen, klicken Sie auf den Button Dateityp. In einem weiteren Fenster können Sie das gewünschte Programm festlegen. |
Hinweis | |
---|---|
Die Dokumenttypen können Sie auch im PARTadmin einstellen. Siehe hierzu unter Abschnitt 1.1.3.8, „Dokumenttypen“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration. |