powered by CADENAS

Manual

Manual

4.16.3.1.5. PARTlinkManager - Wichtige Hinweise zur Vorgehensweise

Nach der Update-Installation finden Sie weitere hilfreiche Informationen im PARTlinkManager anhand der Werte aus den Spalten ACTIVE_STATE und REQUESTED_STATE.

Über die Spalten "ACTIVE_STATE" und "REQUESTED_STATE" erhalten Sie Hinweise, bei welchen Projekten automatisch gemappt werden konnte.

Über die Spalten "ACTIVE_STATE" und "REQUESTED_STATE" erhalten Sie Hinweise, bei welchen Projekten automatisch gemappt werden konnte.

[Hinweis] Hinweis

Datensätze, welche gemappt werden konnten (die Mapping-Information ist als Vorschlag zu verstehen und nicht gleichzusetzen mit einer definitiven Zuordnung!) werden im PARTlinkManager in der Spalte PSOL Projekt doppelt angezeigt, als akutelle Version ohne Versionsnummer und als alte Version mit Versionsnummer.

Datensätze, die nicht gemappt werden konnten, werden nur als alte Version mit Versionsnummer angezeigt.

Ältere Versionen werden im PARTlinkManager in der Spalte PSOL Projekt durch einen Zeitstempel gekennzeichnet. Je höher die Zahl, desto neuer der Katalogstand. Die aktuelle Version hat keinen Zeitstempel.

Sie können alte Bauteilversionen ausblenden mittels Icon .

[Tipp] Tipp

Passen Sie die Spaltenanzeige im PARTlinkManager an.

Unter Extras-Menü -> ERP-Umgebung konfigurieren können Sie gewünschte, hilfreiche Spalten sichtbar stellen oder mit gehaltener Maustaste wichtige Spalten nach vorne verschieben.

Eine stufenweise Zuordnung der Datensätze bietet sich an. Zuerst die klaren, bereits gemappten, danach diejenigen, wo nach passenden Projekten gesucht werden muss:

  1. Gemappte Projekte (ZUERST zu bearbeiten)

    ACTIVE_STATEGesperrt“ und REQUESTED_STATEErneuert

    Schnellcheck + Freigabe, da korrekte Zuordnung möglich

    [Das sind diejenigen Datensätze, die zuvor unter CIP Installation -> Registerseite ERP Status als erfolgreich oder zu prüfen angezeigt wurden (vgl. Abb. „CIP Installation -> Registerseite ERP Status“)]

    Siehe hierzu Abschnitt 4.16.3.1.6.1, „Update Manager - Projekte nach bereits zuvor erfolgreich durchgeführtem Mapping zuordnen“.

  2. Nicht gemappte Projekte

    Restliche ACTIVE_STATEFreigegeben“ und REQUESTED_STATEAusgelaufen

    Bei diesen Datensätzen ist zu prüfen, ob entsprechende passende Projekte vorhanden sind.

    [Das sind diejenigen Datensätze, die zuvor unter CIP Installation -> Registerseite ERP Status als nicht gemappt angezeigt wurden (vgl. Abb. „CIP Installation -> Registerseite ERP Status“)]

    Die Suche kann erfolgen nach:

    1. Ähnlich klingender Projektname

    2. Ähnliche Werte

    Siehe hierzu Abschnitt 4.16.3.1.6.2, „Update Manager - Projekte ohne vorheriges Mapping zuordnen“.

Hintergrundinformation zum Workflow der Werte in den Spalten Active State und Requested State.

Die Werteänderungen gelten allgemein, also unabhängig von den Projektänderungen im Speziellen.

  • Vor Ausführen des Befehls Zuordnung bestätigen:

     

    Alter Datensatz

    Neuer Datensatz

    Active State Freigegeben

    Gesperrt

    Requested State Ausgelaufen

    Erneuert

  • Nach Ausführen des Befehls Zuordnung bestätigen:

     

    Alter Datensatz

    Neuer Datensatz

    Active State Ausgelaufen

    Freigegeben

    Requested State Ausgelaufen

    Erneuert

Die Werteänderung wird sofort sichtbar im Update Manager, im PARTlinkManager und auch im PARTdataManager.