powered by CADENAS

Manual

Manual

4.17.8. ERP bei Einzelteilen in Assemblytabellen / plinkcommon.cfg -> Block [PARTdataManager] -> Key "UseErpForAssPart"

Standardmäßig wird ERP bei Einzelteilen von Baugruppen nicht unterstützt. Ist im Dockingfenster Aufbau ein Einzelteil einer Baugruppe selektiert und wird dann auf die Schaltfläche Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen geklickt, erscheint eine Fehlermeldung mit Hinweis auf den Schlüssel UseErpForAssPart:

Im Dockingfenster "Aufbau" ist ein Einzelteil einer Baugruppe selektiert, aber das Zufügen einer ERP-Nummer ist standardmäßig nicht möglich. Ein entsprechender Hinweis wird angezeigt.

Im Dockingfenster "Aufbau" ist ein Einzelteil einer Baugruppe selektiert, aber das Zufügen einer ERP-Nummer ist standardmäßig nicht möglich. Ein entsprechender Hinweis wird angezeigt.

Sollen Workflows unter Einbeziehung des ERP-Status von Einzelteil und Baugruppe eingesetzt werden, dann setzen Sie den Schlüssel UseErpForAssPart auf 1. Mit Einsatz von Skripting können spezifische Auswertungen umgesetzt werden.

Die Einstellung kann via Benutzeroberfläche oder via Konfigurationsdatei vorgenommen werden:

  • Benutzeroberfläche:

    Unter Extras Menü -> Einstellungen... -> Assembly -> Tabellen von Einzelteilen in Assemblytabellen anzeigen finden Sie die Einstellung in der Benutzeroberfläche.

    Tabellen von Einzelteilen in Assemblytabellen anzeigen

    Tabellen von Einzelteilen in Assemblytabellen anzeigen

  • Konfigurationsdatei:

    $CADENAS_SETUP/plinkcommon.cfg

    [PARTdataManager]
    UseErpForAssPart=0/1

Beispiel:

Die folgende Abbildung zeigt eine komplexe Baugruppe, mit Unterbaugruppen. Für die oberste Baugruppe wurde noch keine ERP/PDM-Nummer zugewiesen (rote Statusanzeige der Sachmerkmalstabelle). Einige Einzelteile haben bereits ERP/PDM-Nummern (grüne Statusanzeige im Aufbau-Dockingfenster).

Im Folgenden sind mögliche Arbeitsweisen mit Baugruppen bei ERP/PDM-Integration aufgezeigt. Die spezifische Arbeitsweise ist firmenintern festzulegen. Die Darstellungen beziehen sich auf das Assembly-Tabellen-Projekt im Verzeichnis $CADENA/training unter Assembly/Scharnier.