Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die folgende Grafik zeigt die Architektur einer Multi-Site-Installation.
Im Folgenden finden Sie Erläuterungen und weiterführende Links zu den einzelnen Komponenten und Prozessen der Grafik:
Die PARTsolutions Linkdatenbank (LinkDB) wird als neue Datenbank auf einem bereits vorhandenem Datenbankserver aufgesetzt. Es wird keine neue Software auf dem Datenbankserver benötigt. Detaillierte Hinweise finden Sie unter Abschnitt 4.2, „Installation Linkdatenbank“. |
||||||
Für den PARTapplicationServer ist ein eigener Server bzw. eine eigene Virtuelle Maschine empfohlen. Besondere Gründe hierfür sind:
EIN zentraler PARTapplicationServer für alle Standorte ist ausreichend. Alle Clients beschaffen sich die Detaildaten der Suchtreffer von einem zentralen $CADENAS_DATA Fileserver. Es bietet sich an, auf diesem Server dann auch den CADENAS Lizenzdienst zu installieren. Siehe FLM-Server-Installation - Lizenzen beantragen/einspielen. |
||||||
Für die PARTsolutions Kataloge und das Setup-Verzeichnis ist eine neue Freigabe auf einem bereits vorhandenem Fileserver ausreichend. Es wird keine neue Software auf dem Fileserver benötigt.
|
||||||
$CADENAS auf Clients (PARTsolutions-Software und Schnittstellen) Software-Verteilung / Software-Updates In komplexen Installationsumgebungen empfiehlt es sich, anstelle der klassischen Server-Client-Installation (siehe Client-Server-Installation), einen Admin-Client aufzusetzen und mit den firmenüblichen Software-Verteilungstools zu kopieren.Vorteil: Softwareaktualisierungen lassen sich später ebenso einfach durchführen. |
||||||
File-Server Nebenstandort (Setup-Verzeichnis [$CADENAS_SETUP]) |
||||||
Replizieren von $CADENAS_SETUP $CADENAS_SETUP kann einfach (zyklisch oder bei Bedarf) vom Hauptstandort zu den Nebenstandorten repliziert werden (beispielsweise mit Robocopy, Microsoft DFS oder ähnlichen Tools). |
||||||
Damit der PARTapplicationServer effizient arbeitet, empfehlen wir, die CADENAS_DATA-Indexdateien zu cachen. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.7.5.8.2, „Indexdateien von $CADENAS_DATA auf Such-Server cachen“. |
||||||
RFS oder SQUID Caching (optional) Um den Datenfluss zwischen Client und Server zu optimieren, können häufig benutzte Daten (insbesondere Projekt- und ZJV-Dateien) gecacht werden. Bei großen Baugruppen (auch native Teile) kann so gegebenenfalls die Performance verbessert werden. |